Selecciona tu región e idioma

Menú


Über die Position


Als Operations Manager Überspannungsableiter übernimmst du die Gesamtverantwortung für eine sichere, stabile und planbare Produktion sowie die termingerechte Lieferung an unsere Kunden.

Du führst den Bereich durchgängig vom Auftragseingang und der Produktionsplanung über den Silikon-Spritzguss (LSR/HTV) und die Montage von SPU- und GIS-Überspannungsableitern bis zum Versand. Dabei verbindest du eine starke Präsenz in der Produktion mit strukturiertem, datenbasiertem Operations Management und einem klaren Fokus auf Sicherheit, Qualität, Liefertreue und kontinuierliche Verbesserung.


Du berichtest direkt an den General Manager des Werks und führst die Operations-Organisation Überspannungsableiter mit Produktion, Prozess- und Industrial Engineering, Detailplanung sowie Supply & Demand Planning und Auftragsabwicklung.

Das kannst du bewirken


  • Gesamtverantwortung für die operative Leistung des Bereichs Überspannungsableiter mit Fokus auf Sicherheit, Qualität, Liefertreue, Kosten und Mitarbeitende
  • Steuerung des gesamten Ablaufs vom Auftragseingang bis zur Auslieferung sowie Sicherstellung eines stabilen Produktionsflusses und realistischer Liefertermine
  • Leitung des Sales & Operations Planning (S&OP) und Abstimmung von Kundenbedarf, Produktionskapazitäten, Materialverfügbarkeit und Auftragsprioritäten
  • Führung und Weiterentwicklung der Produktionsbereichsleitung sowie der Teams in Auftragsabwicklung und Planung mit klaren Zielen und Verantwortlichkeiten
  • Sicherstellung hoher HSE-, Produkt- und Prozessqualitätsstandards sowie strukturierte Lösung von Abweichungen und Eskalationen
  • Optimierung von Produktionsplanung, Kapazitäten, Beständen, Zykluszeiten und Engpässen anhand transparenter Kennzahlen
  • Sicherstellung einer hohen Anlagen- und Werkzeugverfügbarkeit sowie enge Zusammenarbeit mit Instandhaltung, Engineering, Supply Chain, Qualität und Verkauf
  • Kontinuierliche Weiterentwicklung der Operations durch Lean, 5S, Kaizen, SMED sowie SAP- und MES-basierte Prozesse und Digitalisierung

Das bringst du mit


  • Hochschulabschluss in Ingenieurwesen, Produktionstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Supply Chain Management oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Mehrjährige Erfahrung in einem industriellen Produktionsumfeld, idealerweise mit hoher Variantenvielfalt und Auftragsfertigung
  • Fundierte Führungserfahrung mit mehreren Teams und Führungskräften
  • Erfahrung in S&OP, Produktionsplanung und Auftragsabwicklung, idealerweise mit Verantwortung für Liefertreue und Lieferzeiten
  • Sehr gutes Verständnis von Produktionsprozessen, Materialfluss, Kapazitätsplanung und industriellen Anlagen
  • Erfahrung mit Lean Manufacturing und strukturierten Problemlösungsmethoden; Six Sigma sowie Erfahrung im Spritzguss oder in der elektromechanischen Montage sind von Vorteil
  • Erfahrung mit SAP PP/SD, MES oder vergleichbaren Produktionssystemen sowie mit einer kennzahlenbasierten Steuerung
  • Präsente, entscheidungsstarke und zugleich kooperative Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter Kundenorientierung und Freude an bereichsübergreifender Zusammenarbeit
  • Fliessende Deutschkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse

Mehr über uns


Unsere flexiblen Arbeitsmethoden helfen dir, deine beruflichen Leistungen zu optimieren, und schaffen ein Umfeld, in dem alle Mitarbeiter ihre Fähigkeiten entwickeln und wachsen können.

Ubicación Wettingen, Aargau, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Management
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-11-23
Número de referencia R0152961

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.