Selecciona tu región e idioma

Menú

Generación de energía

Los transformadores elevadores del generador (GSU) son un enlace crítico entre la planta de generación de energía y la red de transmisión.

GSUs often operate at full capacity, full capacity 24 hours per day, 7 days a week. They must be built to withstand extreme thermal loading without experiencing any signs of aging or stress.

Hitachi Energy does not compromise on quality and our many years of experience in engineering, developing and manufacturing of power transformers for both AC and DC voltages, onshore and offshore applications. It is this focus and commitment that has made Hitachi Energy the undisputed world leader in the power transformer industry.

A Hitachi Energy power transformer is a technology investment that needs to be secured for decades. The reliability and efficiency of the power transformer has a major impact on the cost of transmission over a long period of time. Ultimately, it affects the quality of life for the people who depend on a continuous power supply, which makes Hitachi Energy high quality power transformers a safe investment, ensuring our clients benefit from profitable and long term relations with their customers.

Why Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy is the world's largest power transformer manufacturer with 1000+ units delivered annually from 13 factories worldwide
  • Hitachi Energy quality and reliability is verified by testing to be the highest in the market
  • Reducing life cycle cost and energy consumption - generation after generation
  • Hitachi Energy - your long term trusted partner

Las GSU a menudo operan a plena capacidad, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Deben construirse para soportar cargas térmicas extremas sin experimentar signos de envejecimiento o estrés.

Hitachi Energy  no compromete la calidad y nuestros muchos años de experiencia en el diseño, desarrollo y manufactura de transformadores de potencia para voltajes de CA y CC, aplicaciones en tierra y en alta mar. Este enfoque y compromiso han hecho de Hitachi Energy el líder mundial indiscutible en la industria de transformadores de energía.

Un transformador de energía de Hitachi Energy es una inversión en tecnología que debe asegurarse durante décadas. La confiabilidad y eficiencia del transformador de potencia tiene un impacto importante en el costo de transmisión durante un largo período de tiempo. En última instancia, afecta la calidad de vida de las personas que dependen de una fuente de alimentación continua, lo que hace que los transformadores de energía de alta calidad de Hitachi Energy sean una inversión segura, lo que garantiza que nuestros clientes se beneficien de relaciones rentables y a largo plazo con sus clientes.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy  es el fabricante de transformadores de potencia más grande del mundo con más de 1000 unidades entregadas anualmente de 13 fábricas en todo el mundo
  • La calidad y confiabilidad de Hitachi Energy  se verifican mediante pruebas que son las más altas del mercado
  • Reducir el costo del ciclo de vida y el consumo de energía: generación tras generación
  • Hitachi Energy: su socio de confianza a largo plazo

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted