Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Features Zurich, Switzerland 05-04-2022

3 min read

Hitachi Energy supporta operazioni stabili ed efficienti nel più grande parco eolico onshore d'Europa

Le soluzioni per la qualità dell'alimentazione consentiranno a Markbygden Wind Farm di superare la complessità e le sfide associate alla transizione energetica

La Svezia sta guidando il viaggio della transizione energetica verde. Ha fissato l'ambizioso obiettivo di diventare un paese senza fonti energetiche fossili, muovendo la produzione di elettricità della nazione verso il 100% di risorse energetiche rinnovabili entro il 2040. Per raggiungere questo obiettivo, la produzione di energia eolica deve triplicare l'attuale produzione annuale di 30 terawattora (TWh) per arrivare ad almeno 90 TWh.1

Il parco eolico di Markbygden giocherà un ruolo chiave nella transizione energetica svedese e dovrebbe diventare il più grande parco eolico onshore d'Europa, con la capacità di produrre elettricità fino a 12 TWh all'anno. Comprenderà quasi 1.000 turbine eoliche ed è attualmente in costruzione nella contea di Norrbotten nel nord della Svezia.

Gli impianti di energia rinnovabile come i parchi eolici fronteggiano diverse sfide di qualità dell'energia. In particolare, le grandi e improvvise fluttuazioni nella produzione di energia causate da condizioni meteorologiche imprevedibili e da velocità variabili del vento, che possono creare interruzioni significative nella rete. Inoltre, l'eccessiva domanda di potenza reattiva e le armoniche possono limitare la produzione effettiva di energia dalle turbine eoliche, causando perdite di potenza. Possono anche venire imposte sanzioni ai proprietari di parchi eolici se non rispettano i requisiti dei codici di rete.

Per integrare le risorse rinnovabili su una così vasta scala, Hitachi Energy sta installando dei filtri armonici nella sottostazione di Råbäcken, un nodo di trasmissione essenziale nell'infrastruttura elettrica del parco eolico di Markbygden. Questa soluzione innovativa contribuirà a garantire la stabilità della tensione, evitare perdite di rete migliorando la qualità dell'alimentazione.

"I filtri armonici di Hitachi Energy supporteranno il pieno utilizzo dell'energia rinnovabile generata dalle turbine eoliche", ha dichiarato Tobias Hannu, Chief Technical Officer di Markbygden Net. "L'aumento della qualità dell'alimentazione ci assicurerà anche di soddisfare i requisiti di alto livello della rete principale. Ci aiuterà ad evitare i disturbi per operazioni stabili, rendendoci un partner affidabile nel bilanciamento della potenza reattiva da una prospettiva nazionale".

"Siamo orgogliosi di essere stati scelti come partner per il parco eolico di Markbygden, un progetto chiave nella transizione energetica della Svezia. I nostri prodotti Power Quality consentiranno di aumentare la disponibilità e l'affidabilità dell'energia elettrica e delle apparecchiature, sostenendo così un altro importante passo avanti verso un futuro energetico sostenibile per tutti" ha dichiarato Helena Garriga, responsabile del Global Product Group Power & Industry Components della divisione High Voltage Products di Hitachi Energy.

In qualità di leader tecnologico all'avanguardia, Hitachi Energy offre prodotti e soluzioni per la qualità dell'alimentazione in applicazioni a bassa, media e alta tensione per i settori delle utility, dell'industria, delle infrastrutture e dei trasporti.

1 Fonte: Associazione svedese per l'energia eolica (SWEA)