Selecciona tu región e idioma

Menú

Customer Success Story
Hitachi Energy entregará la primera subestación digital para la ciudad de Noruega, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO

La subestación de la región de Bergen marcará una nueva era digital en Noruega

La ciudad de Bergen, ubicada al oeste de Noruega, está rodeada por siete montañas y es la puerta de entrada a los majestuosos fiordos del oeste de la Noruega occidental. Los fiordos son únicos, y se formaron durante millones de años cuando los glaciares crearon profundos valles en medio de las altas montañas. Junto a los fiordos se encuentran pintorescos pueblos y granjas que datan de siglos atrás.

En el medio del paisaje de esta ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, Hitachi Energy desarrollará una subestación digital Hitachi Energy Ability de 132 kilovoltios (kV) con una de las mayores empresas de servicios públicos de Noruega, BKK Nett. La subestación será construída en Arna, en las afueras de la ciudad de Bergen.

La red de sub-transmisión y distribución de energía de BKK Nett abarca más de 16.500 kilómetros, incluyendo Bergen, y las zonas residenciales y comerciales localizadas en sus alrededores.

La empresa de servicios públicos es considerada líder en la adopción de tecnología del futuro que apoya el desarrollo de energía renovable e infraestructura eficiente. Por lo tanto, era el camino natural, dar el siguiente paso en dirección a las subestaciones digitales que brindan un alto nivel de seguridad, requiriendo poco espacio, y además cuentan con una serie de ventajas en términos de eficacia, en comparación a las soluciones analógicas.

Este proyecto revolucionario permitirá a Hitachi Energy trabajar en conjunto con BKK Nett, para desarrollar nuevos métodos para operación y pruebas  de las subestaciones digitales; y este proceso de colaboración generará conocimientos especializados en Noruega sobre la digitalización de este tipo de instalaciones.

El proyecto también cuenta con el apoyo del Centro de Investigación de Noruega.

“Esta será la primera subestación digital de Noruega y transmitiráelectricidad a una nueva estación transformadora ferroviariaen el área, la cual alimentará la nueva vía férrea doble entre Bergen y Arna en un túnel subterráneo a través del Monte Ulriken”, indicó Massimo Danieli, Director de negocios de Hitachi Energy’s Grid Automation dentro de la división de Power Grids de la compañía.

“Además, esta subestación digital se basa en nuestra oferta Hitachi Energy Ability, lo que permitirá a la nueva línea férrea aumentar su capacidad y continuar desarrollando un red más fuerte, inteligente y ecológica.”

Además de la subestación digital de Langedalen, las subestaciones vecinas también incorporarán a su infraestructura, la tecnología basada en Hitachi Energy AbilityTM que incluye las redes de comunicación, y las Unidades Terminales Remotas (RTUs).

Las RTUs transmitirán datos importantes sobre el estado de los activos en el lugar de trabajo a las subestaciones digitales y al operador en el centro de control, quién se encargará de monitorear la red de energía, utilizando el Hitachi Energy Ability Network Manager SCADA/DMS (Supervisory Control and Data Acquisition/Distribution Management System).

Estos datos pueden ser enviados al software de Hitachi Energy Ability Ellipse APM (Asset Performance Management) lo que permitirá un mantenimiento de tipo predictivo y preventivo.

Para proteger los módulos electrónicos exteriores de las condiciones climáticas adversas en la región nórdica, se instalarán armarios de clasificación con paredes dobles de aislamiento.

Una subestación digital es más compacta, confiable, segura y, durante el ciclo de vida de la subestación, resulta más rentable y fácil de mantener que una subestación tradicional. Los cables de fibra óptica reemplazan las tradicionales conexiones de cobre, permitiendo la comunicación digital mientras que reducen el tiempo y costos de la instalación, y el impacto medioambiental.