Selecciona tu región e idioma

Menú

Tecnologías pioneras

Espíritu pionero y compromiso con la innovación con una finalidad específica

Somos líderes tecnológicos a la vanguardia de la evolución del futuro sistema energético del mundo. Nuestras tecnologías innovadoras ayudan a aumentar el acceso a energía asequible, fiable y sostenible que es vital para que la sociedad prospere y progrese. Las necesidades y los estilos de vida de los consumidores también están evolucionando, y nuestras tecnologías con visión de futuro ayudan a hacer que el sistema de energía sea más resiliente, seguro y protegido.

La electricidad será la columna vertebral del futuro neutro en carbono y, junto con los clientes y socios, estamos cocreando soluciones que contribuyen a acelerar la transición energética. Los clientes cuentan con nuestras tecnologías para ayudarles a integrar grandes volúmenes de energía renovable en las redes del mundo y a gestionar cada vez más niveles de complejidad; y nuestras tecnologías también son fundamentales para la electrificación de los sectores de transporte, industria y vida inteligente.

Reconocidos como pioneros durante más de un siglo, aportamos la mentalidad de anticiparnos a las necesidades futuras para garantizar que los clientes tengan éxito en sus objetivos. Creemos que la diversidad y la colaboración dan como resultado una gran innovación. A medida que avanzamos hacia un futuro neutro en carbono, nuestros equipos innovan continuamente e inspiran acciones para ofrecer valor económico, ambiental y social que generen un impacto generacional.

We are solving a fundamental societal problem to bring affordable, reliable and sustainable energy to people.

Gerhard Salge, Chief Technology Officer

Tecnologías que baten récords

Interconexión HVDC Nordlink

Posibilitación del intercambio de energía renovable entre Noruega y Alemania con el interconector de convertidor de origen de tensión (VSC) HVDC internacional más largo del mundo.

Granja eólica del Banco Dogger

Conexión de la granja eólica en alta mar más grande del mundo con 6 millones de hogares en el Reino Unido, utilizando corriente continua de alta tensión (HVDC).

Empresa de transmisión eléctrica de Omán

Una de las primeras redes de comunicación de servicios públicos que se basa en el cifrado Quantum-Safe de extremo a extremo para ciberseguridad.

Cooperativa eléctrica de Cordova

Avance hacia la autonomía energética en Cordova, Alaska, con una solución de microrred híbrida que utiliza fuentes renovables y un sistema de almacenamiento de energía con batería (BESS).

Enlace UHVDC de Changji-Guquan

Interconexión de la red de China para llevar energía limpia a 12 millones de personas utilizando el transformador conversor UHVDC más potente del mundo: 1,100 kV.

Enlace UHVDC al noreste de Agra

Transmisión de una fuente de alimentación hidroeléctrica limpia a 90 millones de personas en la India con el primer enlace de transmisión UHVDC multiterminal (800 kV) del mundo.

Subestación GIS

En el corazón de Zúrich, la primera instalación de un conmutador con aislamiento de gas (GIS) de alta tensión, con una mezcla de gas ecoeficiente.

Línea de transmisión del proyecto Sutong

Transmisión de energía desde China Occidental a China Oriental utilizando la primera línea de transmisión con aislamiento de gas (GIL) de tensión ultraalta (UHV) del mundo bajo el río Yangtsé.

Operaciones de SIMCOA

Mejora de la seguridad humana y medioambiental con el primer servicio de inspección interna robótica de transformadores de potencia del mundo en Australia. 

Topacio, Guinea Ecuatorial

Presentamos el primer transformador submarino comercial del mundo de la transmisión de energía, operativo desde 1999.

 Hitachi Energy Case Studies

Estudios de casos

Obtenga más información sobre cómo Hitachi Energy trabaja con clientes y socios para ofrecer soluciones flexibles, eficientes y sostenibles en todo el sistema de energía.

Herencia y abordaje pionero