Selecciona tu región e idioma

Menú

Press Release Zurich, Switzerland 06-05-2021

2 min read

Hitachi Energy colabora con Iberdrola en sus esfuerzos hacia la neutralidad de carbono

Panoramic view of the Murcia region in Spain from a hill
Los primeros interruptores de alta tensión ecoeficientes EconiQ™ instalados en España reducirán la huella de carbono y facilitarán la energía verde

Hitachi Energy instalará los primeros interruptores de alta tensión ecoeficientes EconiQ en España como parte de la reforma de una subestación en la región sur de Murcia. Los interruptores Econic LTA para 72,5 kilovoltios (kV) y 145 kV ayudarán a acelerar la neutralidad de carbono de la red, al mismo tiempo que permitirán el funcionamiento fiable de la subestación de Alhama de Murcia. Las nuevas instalaciones proporcionarán energía limpia para apoyar el desarrollo agrícola sostenible de la región.

Iberdrola es un líder mundial en energía y una de las mayores empresas eléctricas, comprometida con ambiciosos objetivos climáticos. La tecnología EconiQ de Hitachi Energy respaldará los objetivos de Iberdrola para combatir el cambio climático y proporcionar energía limpia y fiable en España. La subestación de Alhama de Murcia es la primera instalación en España de interruptores ecoeficientes de alta tensión para exteriores que ayudará a Iberdrola a reducir las emisiones de carbono y avanzar en el camino hacia la neutralidad de carbono.

"Nuestro objetivo es ser neutros en carbono para 2050", comenta Ignacio S. Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola. "El cambio climático es un problema real y por eso estamos trabajando en una estrategia para reducir nuestras emisiones de CO2.”

"Nos enorgullece trabajar con Iberdrola para apoyar sus esfuerzos hacia la neutralidad de carbono", dijo Markus Heimbach, Director Ejecutivo de la unidad de negocio de Productos de Alta Tensión de Hitachi Energy. "Con una gran cantidad de intalaciones EconiQ LTA en todo el mundo, estamos orgullosos de estar creando un futuro energético sostenible junto a nuestros clientes".

Hitachi Energy ha estado implementando alternativas ecoeficientes en tecnología de alta tensión desde 2010. La innovadora EconiQ LTA utiliza una mezcla de gas aislante alternativo al hexafluoruro de azufre (SF6), eliminando el dióxido de carbono (CO2) equivalente en la vida del producto causado por el gas de aislamiento. A pesar de que el SF6 es un gas de efecto invernadero, ha sido la norma en la industria eléctrica durante décadas. Como alternativa, la nueva solución EconiQ se basa en un diseño de interruptor en gas de eficacia probada, con una huella de carbono mínima y una gran fiabilidad.

EconiQ es el portafolio ecoeficiente de Hitachi Energy para la sostenibilidad, en el que sus productos, servicios y soluciones han demostado ofrecer un desempeño medioambiental excepcional. A la vanguardia de la innovación sostenible, Hitachi Energy está impulsando un futuro energético sostenible.

About Hitachi Energy

 

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy