Selecciona tu región e idioma

Menú

Press Release Zurich, Switzerland 01-07-2021

6 min read

Hitachi ABB Power Grids evoluciona para convertirse en Hitachi Energy y amplía el compromiso con un futuro energético sostenible

Global technology and market leader - Hitachi Energy
Coincidiendo con su primer aniversario, el líder mundial en tecnología y mercado anuncia que cambiará su nombre y marca corporativa a partir de octubre de 2021

Hitachi ABB Power Grids anunció hoy que evolucionará para convertirse en Hitachi Energy a partir de octubre de 2021. La decisión de cambiar el nombre cuenta con el consentimiento de la junta y los accionistas y coincide con el primer aniversario de la empresa desde que comenzó a operar el 1 de julio de 2020. Hitachi Ltd. tiene una participación del 80,1 por ciento en la empresa conjunta y ABB Ltd. tiene el resto. 

Con sede en Zúrich, Suiza, el líder mundial en tecnología y mercado aporta una amplia herencia de avances pioneros, que han contribuido a aumentar el acceso a electricidad segura y confiable durante más de un siglo. Estos van desde innovaciones pioneras como la tecnología HVDC (Nota 1) de larga distancia, que permite a los países transmitir de manera eficiente grandes cantidades de energía con pérdidas mínimas a lo largo de miles de kilómetros y al mismo tiempo reducir la huella de carbono, hasta el suministro de microrredes y soluciones de almacenamiento de energía que, combinadas con sistemas de control inteligente de última generación, garantizan una disponibilidad confiable de distribución de energía. La empresa ha desempeñado un papel destacado en la creación de un sistema energético mundial más fuerte, inteligente y ecológico. 

Hoy en día, la lucha contra el cambio climático es de suma importancia y uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Según el informe (Nota 2) "Net Zero by 2050" de la Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency, IEA), "el camino hacia las cero emisiones netas es limitado" y permanecer en él requiere una mayor inversión en infraestructura, y específicamente, un "despliegue inmediato y masivo de todas las tecnologías energéticas limpias y eficientes disponibles". Para 2030, se espera que la economía mundial crezca un 40 por ciento, pero que consuma un siete por ciento menos de energía para estar en camino de alcanzar las cero emisiones netas en 2050. Para entonces, "el sector energético estará dominado por las energías renovables" y "la electricidad representará casi el 50 por ciento del consumo total energético mundial", frente al 20 por ciento actual (Nota 2). Una transición energética equitativa y sostenible está en el centro de este desafío mundial, donde la electricidad será la columna vertebral de todo el sistema energético.   

Hitachi ABB Power Grids sitúa la sostenibilidad en el centro de su propósito: impulsar el bien para un futuro energético sostenible. La transición al nombre de Hitachi Energy refleja la rápida evolución del panorama energético y la oportunidad de crear valor económico, ambiental y social; y la manera en que Hitachi permite a la empresa posicionar sus tecnologías digitales y pioneras para servir a los clientes actuales y futuros e ir un paso más adelante al abrir una amplia gama de oportunidades en áreas emergentes como la movilidad sostenible, vida inteligente y centros de datos. Al combinar soluciones y servicios digitales avanzados, como Hitachi Lumada, con una plataforma de energía que se basa en la experiencia y los conocimientos únicos del sector, la empresa está atendiendo a clientes y socios creando conjuntamente soluciones para resolver el desafío mundial de un futuro inclusivo y equitativo sin emisiones de carbono.  

Toshiaki Higashihara, presidente ejecutivo y CEO de Hitachi, dijo: "Con el cambio climático y el aumento de los desastres naturales, existe la necesidad de resolver tres problemas sociales en todo el mundo: medio ambiente, resiliencia y seguridad y protección". Continuó: “Hitachi ABB Power Grids brinda una variedad de soluciones que resuelven estos problemas sociales y, al cambiar el nombre de la empresa a Hitachi Energy, estamos fortaleciendo aún más nuestro compromiso con la creación de una sociedad sostenible. Hitachi e Hitachi Energy contribuirán a resolver problemas sociales y mejorar la calidad de vida de las personas mediante la innovación social en el campo energético con clientes y socios”. 

Keiji Kojima, presidente y director de operaciones COO de Hitachi, dijo: "Para alcanzar una sociedad sostenible, el uso de la tecnología digital se está volviendo indispensable en todos los ámbitos". Continuó: “En el ámbito energético, se espera que las redes eléctricas estén en el centro de la innovación, ya que tienen una gran afinidad con la tecnología digital, y estoy seguro de que Hitachi Energy liderará esta innovación. Hitachi combinará tecnologías digitales como Lumada con las tecnologías energéticas avanzadas de Hitachi Energy para brindar soluciones energéticas innovadoras que crean valores sociales, ambientales y económicos”.  

“El panorama energético continúa evolucionando y nosotros también”, dijo Claudio Facchin, CEO de Hitachi ABB Power Grids. Continuó: "Con nuestro nuevo nombre 'Hitachi Energy' estamos ampliando nuestro compromiso de crear más valor para los clientes, nuestros empleados y la sociedad. El año pasado ha sido difícil para todos, pero miramos hacia adelante con optimismo. Estoy orgulloso de nuestra gente talentosa en 90 países y, a través de nuestra pasión, autenticidad y cultura de diversidad e inclusión, continuamos en nuestro viaje: impulsando el bien para un futuro energético sostenible, con tecnologías pioneras y digitales, como el aliado de preferencia para construir un sistema energético más fuerte, inteligente y ecológico". 

Hitachi ABB Power Grids cambiará su nombre a Hitachi Energy a partir de octubre. Al mismo tiempo, cambiaremos nuestra marca corporativa a la marca Hitachi y la usaremos para comunicaciones externas e internas. La empresa registró formalmente Hitachi Energy Ltd. el 30 de junio de 2021 y ahora está llevando a cabo el proceso formal para el cambio de nombres a nivel mundial. 

Notas

1.     Hitachi ABB Power Grids inventó la tecnología HVDC hace casi siete décadas, que permite que la electricidad se transmita de manera eficiente a lo largo de miles de kilómetros con mínimas pérdidas de energía.

2.     Informe de la Agencia Internacional de Energía “Net Zero by 2050”: “A Roadmap for the Global Energy Sector”

Acerca de Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids es un líder mundial en tecnología con casi 250 años de historia combinada, que emplea a cerca de 36.000 personas en 90 países. Con sede en Suiza, la compañía atiende a utilities, industrias e infraestructuras a lo largo de toda la cadena de valor de sectores y áreas emergentes como movilidad sostenible, ciudades inteligentes, almacenamiento de energía y centros de datos. Con una trayectoria probada, presencia global y base instalada incomparable, Hitachi ABB Power Grids equilibra los valores sociales, ambientales y económicos. Su compromiso pasa por impulsar un futuro energético sostenible con tecnologías innovadoras y digitales, posicionándose como el socio por elección para construir una red más fuerte, inteligente y ecológica. https://hitachienergy.com

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy