Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformadores de distribución de subestaciones

Estándares ANSI

Los transformadores de distribución de subestaciones tienen bujes primarios y secundarios montados en la cubierta y se pueden proporcionar con cambiadores de tomas de carga (LTC). Por lo general, se conectan directamente a las líneas eléctricas de servicios públicos aéreos.

Los transformadores de distribución de la subestación de la unidad generalmente están acoplados estrechamente al tablero de distribución, control del motor, conducto de bus u otro tipo de equipo entrante y saliente.

El diseño comprobado de Hitachi Energy ofrece una excelente resistencia mecánica que se ha demostrado a través de años de servicio y pruebas especiales. Hitachi Energy utiliza un proceso de secado de aislamiento térmico de baja frecuencia en el que el aislamiento se seca en su propio tanque y nunca se expone a la atmósfera una vez que se seca.

 

Alcance del producto de los transformadores de distribución de subestaciones

  • Potencia nominal: hasta 10,000 kVA
  • Voltaje nominal: hasta 33 kV
  • Tipo de enfriamiento: ONAN / ONAF
  • Fluidos disponibles: aceite mineral y fluidos ésteres (naturales y sintéticos)

Por qué Hitachi Energy

  • Hitachi Energy  utiliza un concepto de fábrica enfocada que conduce a una gran experiencia con productos específicos que brindan un nivel muy alto de consistencia en el diseño, la fabricación y la prueba
  • Hitachi Energy tiene la biblioteca más grande de diseños probados
  • Todas las fábricas de transformadores de distribución de subestaciones de Hitachi Energy utilizan la plataforma de diseño común que nos brinda la mejor experiencia, consistencia y repetibilidad de su clase
  • Hitachi Energy tiene más fábricas de transformadores de distribución que cualquier otro proveedor, lo que significa que siempre estamos cerca del destino de su proyecto
  • Hitachi Energy  utiliza los mejores procesos de fabricación y calidad para garantizar que nuestros transformadores de distribución de subestaciones cumplan con los requisitos más estrictos
  • Hitachi Energy  tiene la cartera más amplia de transformadores de distribución, lo que significa que nuestra experiencia en proporcionar soluciones a requisitos desafiantes es inigualable
  • Hitachi Energy  lidera la base de suministro en avances tecnológicos con nuestros productos Green-R-TrafoÔ

Información del producto EcoDesign de la UE

  • La Directiva de EcoDesign de la Unión Europea y el Reglamento 548/2014 relacionado para pérdidas de transformadores requieren que los fabricantes publiquen en Internet información sobre la potencia nominal, la pérdida de carga, la pérdida sin carga y el peso y tipo de los componentes principales de los transformadores típicos, que cumplen con el Reglamento vigente. Dichos valores típicos se especifican en la información del producto EcoDesign de la UE para los requisitos de Nivel 1.
  • Los valores de pérdida de carga y pérdida sin carga son valores máximos con una tolerancia ascendente del 0%. Si un valor excede el valor máximo en las pruebas de rutina de fábrica, el transformador no cumple con la Reglamentación y no se permite su uso en la UE.
  • Tenga en cuenta que los valores indicados para los pesos dependen de cada especificación específica del transformador y pueden variar. Los valores también dependen del grado exacto de acero eléctrico que se utilizará. Los diseños y materiales de los transformadores utilizados cambian constantemente con los precios cambiantes de los materiales.
  • Hitachi Energy  también puede proporcionar transformadores de acuerdo con los requisitos de pérdida de Nivel 2 e incluso menores pérdidas. Hitachi Energy es el fabricante líder de transformadores ultraeficientes. Como empresa, está completamente dedicada a la eficiencia energética y puede consultarle para obtener eficiencia energética y sostenibilidad.
productImage.imageAlt
Transformadores de distribución de subestaciones

Get to know more

EU EcoDeisgn product information
  • The EcoDesign Directive of the European Union and the related Regulation 548/2014 for transformer losses require manufacturers to publish on the internet information on rated power, load loss, no-load loss, and weight and type of the major components of typical transformers, which are compliant with the Regulation on. Such typical values are specified under EU EcoDesign product information for Tier 1 requirements.
  • Load loss and no-load loss values are maximum values with 0% upwards tolerance. If a value exceeds at factory routine testing the maximum value, the transformer is not compliant with the Regulation and it is not allowed to use in the EU.
  • Note that the values indicated for the weights depend on each specific transformer specification and may vary. The values also depend on the exact grade of electrical steel to be used. Transformer designs and materials used are constantly changing with changing materials prices.
  • Hitachi Energy can also provide transformers according to Tier 2 loss requirements and even lower losses. Hitachi Energy is the leading manufacturer of ultra-efficient transformers,  as a company being itself fully dedicated to energy efficiency, and able to consult you for energy efficiency and sustainability.

Ofertas relacionadas

Transformadores de distribución de tipo seco

Transformadores de distribución con líquido

Distribution Transformers Panels

Transformadores de distribución

LYS186599_2

Transformadores

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted