Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Features Zurich, Switzerland 12-04-2022

3 min read

Hitachi Energy fornisce una soluzione di servizio avanzata al più grande parco industriale del mondo

RelCare digital service agreement
Il contratto di assistenza digitale RelCare per i sistemi elettrici - supportato dai principali esperti di connessione alla rete del settore - assicura affidabilità e disponibilità all'impianto chimico Ibn Sina in Arabia Saudita

La sfida

Ibn Sina produce metanolo, termoplastica e altri prodotti chimici in Arabia Saudita. È un'affiliata di Sabic, la quinta azienda chimica più grande del mondo per vendite. Gli enormi impianti di produzione di Ibn Sina - insieme a quelli di altre quattro affiliate di Sabic nel più grande parco industriale del mondo, Jubail Industrial City - sono alimentati da una sottostazione isolata a gas da 230 kV, progettata e consegnata da Hitachi Energy nel 2016.

La sottostazione ha funzionato in modo impeccabile sin dalla messa in servizio e Ibn Sina voleva assicurarsi gli stessi eccezionali livelli di disponibilità, affidabilità e sicurezza negli anni a venire.

La soluzione

RelCare è il servizio di gestione digitale del ciclo di vita degli impianti elettrici di Hitachi Energy. È la combinazione perfetta di una piattaforma digitale avanzata di manutenzione e gestione degli asset, con l'analisi dei rischi delle installazioni e un'esperienza senza rivali nelle sottostazioni. Insieme, questi elementi costitutivi forniscono una gamma completa e personalizzabile di servizi di manutenzione e gestione degli asset che coprono i requisiti di funzionamento e manutenzione.

"Ibn Sina aveva richiesto che diverse caratteristiche specifiche facessero parte della soluzione", afferma Ahmed Diab, Service Business Development Manager in Arabia Saudita della divisione Grid Integration di Hitachi Energy.

Le caratteristiche includevano:

  • la gestione di tutte le attività di manutenzione per garantire che vengano eseguite con successo e come previsto
  • il monitoraggio dei parametri tecnici chiave come l'umidità del gas SF6 per identificare i primi segni di declino delle prestazioni degli impianti e prevenire un guasto imprevisto
  • la creazione di cruscotti personalizzabili e intuitivi per i componenti critici della sottostazione - trasformatori, interruttori, sbarre, ecc. - per consentire il monitoraggio delle tendenze delle prestazioni
  • l'analisi di guasti attraverso l'analisi delle cause principali per individuare le lacune nelle procedure di manutenzione
  • l'abilitazione di una strategia di manutenzione preventiva incentrata sull'affidabilità invece di una manutenzione basata sul tempo; e consentire la gestione del ciclo di vita degli asset per determinare il momento ottimale e conveniente per riparare, aggiornare o sostituire un componente.

Il risultato

Hitachi Energy ha lavorato a stretto contatto con Ibn Sina per adattare il contratto di partnership RelCare alle sue esigenze, che ora contribuirà a garantire energia affidabile ai suoi partner in Arabia Saudita. RelCare sta incorporando l'esperienza unica di Hitachi Energy che si basa su oltre 100 anni di innovazione nelle sottostazioni e sulla più grande base installata al mondo di oltre 10.000 sottostazioni consegnate in tutto il mondo.

Di conseguenza, Ibn Sina può ora pianificare, ottimizzare e preventivare le attività di manutenzione in base al momento più conveniente per la manutenzione, l'aggiornamento, la sostituzione o il retrofit di un asset. Attingendo alla nostra esperienza nelle sottostazioni in ogni momento possono interpretare i dati e le tendenze, riducendo al minimo il rischio di un guasto imprevisto che potrebbe causare un'interruzione o l'arresto della loro produzione chimica.

Inoltre, quantificare il contributo di ogni asset alla salute complessiva del loro sistema permette di definire una strategia di servizio sostenibile attraverso la perfetta combinazione di affidabilità, sicurezza e costi.