Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 31-05-2022

3 min read

Hitachi Energy si aggiudica l'ordine di Deutsche Bahn per la fornitura di una delle stazioni di conversione più potenti al mondo

Powerful converter stations - Deutsche Bahn
L'impianto di conversione Thyrow convertirà l'elettricità dalla rete di distribuzione pubblica trifase a una frequenza di 16,7 Hz e la immetterà nella rete elettrica ferroviaria.

Hitachi Energy, leader mondiale nella tecnologia e nel mercato delle reti elettriche, ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un ordine da Deutsche Bahn per la fornitura di una stazione di conversione da 120 megawatt (MW) che consente a DB Energie di garantire l'alimentazione della rete ferroviaria della Grande Berlino. La rete serve una popolazione metropolitana di circa 3,5 milioni di persone ed è il fulcro di diversi servizi ferroviari ad alta velocità verso le città della Germania e dei Paesi limitrofi.

La stazione di conversione di Thyrow, a sud di Berlino, consentirà a Deutsche Bahn di convertire l'elettricità proveniente dalla rete pubblica di distribuzione trifase, che opera a una frequenza di 50 hertz (Hz) a 16,7 Hz, e di immetterla nella rete elettrica ferroviaria utilizzata per alimentare i treni e le infrastrutture ferroviarie.

L'ordine segue quello assegnato l'anno scorso da Deutsche Bahn a Hitachi Energy per la stazione di conversione Delitz da 160 MW nell'area di Halle/Lipsia, che sarà una delle più potenti stazioni di conversione per l'energia ferroviaria a livello mondiale.

"Siamo lieti che Deutsche Bahn abbia scelto Hitachi Energy come partner per garantire l'alimentazione a 16,7 Hz della sua rete ferroviaria", ha dichiarato Niklas Persson, amministratore delegato della divisione Grid Integration di Hitachi Energy. "Questo è un ottimo esempio di come collaboriamo con clienti e partner per accelerare la transizione energetica e promuovere un futuro energetico sostenibile per tutti".

La soluzione Hitachi Energy per la stazione di conversione di Thyrow comprende tre moduli compatti di convertitori di frequenza statici da 40 MW, che utilizzano i semiconduttori di potenza avanzati di Hitachi Energy per fornire un'alimentazione costante e affidabile con la massima disponibilità e con perdite elettriche minime. La soluzione comprende un contratto di assistenza trentennale e un pacchetto di digitalizzazione per fornire a Deutsche Bahn una manutenzione reattiva e basata sulle condizioni e dati sullo stato del sistema della stazione di conversione durante il ciclo di vita.

Hitachi Energy è il fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per l'integrazione della rete e la qualità dell'energia, comprese le stazioni di conversione ferroviarie e l'integrazione delle energie rinnovabili nei sistemi di trasmissione dell'energia.

Note per l'editore 

Convertitori di frequenza statici
Le stazioni di conversione di frequenza ferroviaria si basano su convertitori di frequenza statici (SFC). Collegano le reti di distribuzione o trasmissione trifase, che in genere funzionano a 50 o 60 Hz, con le reti elettriche ferroviarie monofase, che funzionano a 16,7, 25, 50 o 60 Hz. Oltre al trasferimento di potenza attiva, l'SFC può anche controllare la potenza reattiva in entrambe le reti in modo indipendente. Risponde immediatamente ai guasti della rete e consente una transizione fluida e senza interruzioni alla modalità a isola durante un'interruzione.  

Elettronica di potenza
Gli SFC si basano sull'elettronica di potenza di Hitachi Energy. Questi tiristori integrati con commutazione a gate (IGCT) faranno parte di questa soluzione. Essi mantengono la stabilità della rete e la qualità dell'energia rispondendo rapidamente alle fluttuazioni di frequenza e ai disturbi della rete. L'elettronica di potenza è parte integrante di molte tecnologie di Hitachi Energy, tra cui la corrente continua ad alta tensione (HVDC) e i sistemi di trasmissione flessibili a corrente alternata (FACTS).

Hitachi Energy Ltd.


Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 38.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari. 
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Hitachi

Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy