The modern creative communication and internet network connect in smart city . Concept of 5G wireless digital connection and internet of things future.

Hitachi Energy supporta NetCom BW per modernizzare la rete di comunicazione

Customer Story | 4 min read

Una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili sosterrà l'impegno della casa madre EnBW nella digitalizzazione ed in nuovi prodotti e servizi per le infrastrutture critiche

Summary

EnBW, uno dei maggiori fornitori di energia in Germania e in Europa, si sta trasformando in un leader di sostenibilità e innovazione per l'elettricità, le reti di telecomunicazione, l'elettromobilità e le soluzioni di energia intelligente. Dal 2013, l'azienda ha investito in modo significativo nelle energie rinnovabili e mira ad essere climaticamente neutrale entro il 2035, grazie soprattutto alla digitalizzazione.

La sua filiale NetCom BW è responsabile del funzionamento sicuro e regolare della rete di comunicazione di EnBW, alla base delle sue operazioni mission-critical. La rete comprende 2.000 nodi attivi e circa 6.500 chilometri di cavi in fibra e rame. Collega sottostazioni, stazioni di commutazione, sedi amministrative e centri di controllo ed è gestita indipendentemente dalla rete commerciale di telecomunicazioni di NetCom.   

Customer Highlights

"Hitachi Energy ha una comprovata esperienza nel settore delle infrastrutture critiche nell'ambiente delle utility ed è un forte partner tecnologico con cui possiamo agire su un piano di parità", ha dichiarato Nicholas Prinz, amministratore delegato delle operazioni di NetCom BW. Ha aggiunto: "Con la piattaforma MPLS-TP selezionata, siamo convinti di poter portare con successo la nostra rete al prossimo stadio evolutivo, oltre a soddisfare le aspettative di operazioni sicure". La nuova rete costituirà la base per prodotti e servizi nuovi e innovativi nel settore delle infrastrutture critiche e aiuterà NetCom BW a continuare a dare un contributo stabile alla crescita aziendale in questo segmento, in futuro."  

"La scelta di Hitachi Energy come partner per questo importante progetto sottolinea la superiorità tecnica delle soluzioni FOX615 e FOXMAN-UN, leader nel settore, e la loro capacità di soddisfare gli elevati standard di NetCom BW", ha dichiarato Pascal Daleiden, Country Managing Director di Hitachi Energy per Germania, Austria e Svizzera. Ha aggiunto: "La collaborazione tra i team e la capacità di sviluppare soluzioni e offerte di servizi su misura pone le basi per una partnership affidabile e reciprocamente vantaggiosa".

Solution

 

Nel 2020, NetCom BW ha intrapreso un progetto per aggiornare la rete esistente allo standard IP, a sostegno della missione di EnBW di diversificare le operazioni e fornire nuove soluzioni incentrate sul cliente. Il progetto prevedeva il passaggio allo standard Multiprotocol Label Switching-Transport Profile (MPLS-TP), che è una tecnologia affidabile basata sui pacchetti per supportare le reti IP ed è in linea con le moderne esigenze di comunicazione delle organizzazioni di oggi.  

Dopo una gara d'appalto a livello europeo e una valutazione completa di otto offerte, NetCom BW ha selezionato Hitachi Energy per questo importante progetto di modernizzazione della rete.

La valutazione ha previsto l'allestimento di un laboratorio di prova a Biberach, con un ampio impegno e coinvolgimento dei team di NetCom BW e Hitachi Energy. Questo processo ha contribuito a convalidare il proof-of-concept e a confermare la proposta tecnica di Hitachi Energy come la più adatta al progetto. La valutazione è culminata nella firma di un accordo quadro di otto anni nel gennaio 2022.

Benefits

Come soluzione di comunicazione utility-grade, FOX615 offre un lungo ciclo di vita del prodotto, costi di manutenzione inferiori e prestazioni garantite in ambienti difficili e in un'ampia gamma di temperature. La robusta qualità costruttiva della soluzione e il basso consumo energetico riducono la necessità di investimenti in aria condizionata e batterie, contribuendo a ridurre l'impronta di carbonio e il costo operativo della rete.

Oltre a contribuire agli obiettivi aziendali di NetCom BW e EnBW di operare in modo sostenibile e responsabile dal punto di vista ambientale, FOX615 consente una rete di comunicazione altamente cyber-sicura. Con l'aiuto della crittografia end-to-end quantum-safe, la soluzione fornisce le operazioni a prova di errore necessarie per soddisfare gli standard dell'ordinanza KRITIS, applicabile alle infrastrutture critiche in Germania.  

Il progetto includerà un contratto di servizio e manutenzione, nonché la formazione sugli standard e sui prodotti. I primi nodi saranno aggiornati e messi in funzione nel 2022, mentre la fase finale del roll-out sarà nel 2030.