ENGENHEIRO DE PROCESSOS - SERVICES

A oportunidade

Liderar e orientar o desenvolvimento de atividades de melhoria contínua dos processos de fabricação na unidade, incluindo os de maior complexidade, mediante a realização de ações de análise de performance das diversas linhas, da prestação de suporte técnico para outros setores da área industrial, bem como por meio de pesquisas, testes e de viabilização de inovações, visando contribuir para o atingimento dos objetivos de produtividade, custo e qualidade.

Como você causará impacto

1. Contribuir com a melhoria e desenvolvimento contínuo dos processos fabricação da Unidade, mediante a identificação, pesquisa e análise de máquinas e equipamentos bem como através da constante proposição de mudanças e novas aplicações, de acordo com os objetivos e prioridades definidas.

2. Acompanhar o desenvolvimento de projetos conduzidos por parceiros externos na sua área de atuação prestando suporte técnico sobre a operação e alertando sobre os pontos críticos da área.

3. Incentivar o aumento da produtividade buscando alternativas para otimizar os processos através da condução de projetos de automação e/ou mecanização, racionalização, simplificação ou terceirização, entre outros. 

4. Acompanhar a instalação e início de operação de novos equipamentos/tecnologias com o objetivo de assegurar a absorção da nova tecnologia sem impactos na eficiência operacional da área.

5. Avaliar a capacidade técnica de fornecedores de equipamentos, tecnologia e serviços, tendo em vista a aprovação das firmas qualificadas para participar das licitações de fornecimento.

6. Liderar estudos de viabilidade técnica e econômica para implantação de novos processos e tecnologias, considerando a aquisição de novos equipamentos e investimentos em geral na sua área de especialização.

7. Definir métodos e/ou rotas para a fabricação dos produtos dentro dos padrões de qualidade exigidos e com custos viáveis pesquisando inovações tecnológicas no setor, realizando a interface com parceiros e fornecedores, etc.

8. Conduzir estudos, na sua área de especialização, para eliminar desvios e problemas operacionais e identificar oportunidades de melhoria e/ou redução de custos.

9. Garantir que os novos equipamentos, serviços ou tecnologias adquiridos atendam às necessidades da empresa realizando a avaliação de contrato e do planejamento estabelecido, verificando as conformidades e/ou desvios.

Requisitos

Formação Superior em Engenharia de Processos ou Gestão da  Qualidade.

Experiência com certificações / auditorias, em processos de melhoria contínua, leitura e interpretação de desenhos técnicos e mecânicos e metrologia.

Conhecimento nas ferramentas de qualidade: 5S, PDCA, Lean 6Sigma, Kaizen, ferramentas para análise de causa raiz, iniciativas de melhorias contínuas e solução de problemas – 8D / 4Q ou outra metodologia.

Desejável experiência como auditor interno e atuação na qualificação e desenvolvimento de fornecedores.

Desejável conhecimento no sistema PowerBI.

Experiência com ERP SAP, no módulo QM.

Necessário inglês nível avançado e desejável espanhol intermediário.

Disponibilidade para trabalho 100% presencial e viagens.

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Quality Management
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-06-02
Numero di riferimento R0094568

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.