Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

An electrician on the background of high towers of power plants looks at the project for the development of an electrical structure, the expansion of the electrical voltage of volts in the wires

Hitachi Energy a "Il nuovo mercato italiano delle Utilities", organizzato da Accenture e AGICI

Features | Sesto San Giovanni, Italy | 26.04.2022 | 2 min read

Flavio Villa, Country Managing Director Italy, rappresenterà Hitachi Energy all’evento “Il nuovo mercato italiano delle Utilities” organizzato da Accenture ed AGICI.

L’evento si svolgerà il 5 maggio, dalle 9.30 alle 13.

Le tematiche verteranno sul PNRR per l’accelerazione della transizione energetica, sostenibilità e mercato energetico l'evento si concluderà con la consegna del premio “Manager Utilities 2021”.

Alle 11.20 avrà inizio la tavola rotonda sulle nuove rotte, le nuove tecnologie e i nuovi modelli del mercato energetico che vedrà l’intervento di Flavio Villa.

Agici Finanza d’Impresa è una società di ricerca e consulenza specializzata nel settore delle utilities, delle rinnovabili, delle infrastrutture e dell’efficienza energetica.

AGICI è attiva nella ricerca economica nei settori energetici, ambientali ed infrastrutturale per supportare le decisioni strategiche dei partner attraverso diversi osservatori tematici.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, visitate il sito di AGICI.

Flavio_villa