Enel migliora l'affidabilità della rete grazie ai trasformatori digitali di Hitachi ABB Power Grids
Features | Zurich, Switzerland | 09.02.2021 | 4 min read
Features | Zurich, Switzerland | 09.02.2021 | 4 min read
Enel Infrastructure and Networks division is deploying the TXpert™ Ecosystem for digitalization of transformers from Hitachi ABB Power Grids. These will be its first digital power transformers equipped with advanced data-driven capabilities to measure transformer aging perform and real-time analytics on transformer health. The TXpert™ Ecosystem can also enable virtual site management, contributing to increased grid reliability and quality of service.
Questa collaborazione tra Enel e Hitachi ABB Power Grids partirà in Italia, dove Enel distribuisce circa 200 TWh di energia elettrica a oltre 30 milioni di utenti finali. La fase pilota del progetto si svolgerà nella sottostazione Enel di Cortina D'Ampezzo utilizzando due trasformatori di potenza digitali TXpertTM da 40 MVA. Ciò aumenterà l'affidabilità della rete elettrica nella nota località veneta.
A partire dalle Olimpiadi invernali nel 1956, Cortina è stata sede di numerose manifestazioni sportive invernali di fama mondiale. Ospiterà i campionati mondiali di sci alpino FIS 2021 e le Olimpiadi invernali per la seconda volta nel 2026. Gli operatori delle sottostazioni a Cortina affrontano abitualmente condizioni meteorologiche difficili come le forti tempeste di neve in inverno - e recentemente hanno lottato con la pandemia COVID-19. Impiegare addetti all'assistenza per controllare regolarmente lo stato di salute dei trasformatori è costoso e potrebbe non essere sempre possibile a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Queste operazioni sono semplificate dalla tecnologia dei trasformatori digitali.
In che modo le tecnologie dei trasformatori digitali stanno rivoluzionando il settore energetico?
Una ricerca pubblicata da CIGRE (1), un'organizzazione globale senza scopo di lucro leader nel campo dell'elettricità ad alta tensione, ha rilevato che il monitoraggio dei trasformatori riduce potenzialmente del 75% i costi di riparazione grazie alla maggiore tempestività dell’intervento e del 60% i mancati introiti dovuti a imprevisti, problemi o interruzioni del servizio, del 50% il rischio di guasti catastrofici, stimando risparmi sui costi annuali fino al 2% del prezzo di un nuovo trasformatore.
TXpertTM consente un approccio scientifico basato sui dati per misurare l'invecchiamento ed eseguire analisi sullo stato di salute del trasformatore.
“Con TXpertTM ottimizzeremo le attività e la manutenzione dei nostri trasformatori. Ci aspettiamo di migliorare l'affidabilità e ridurre i rischi con conseguente allungamento della vita dei trasformatori, guardando agli obiettivi aziendali di una rete più sostenibile e a una migliore qualità dell'energia ", ha affermato Flavio Mauri, della divisione Infrastrutture e Reti di Enel. "Insieme a Hitachi ABB Power Grids creeremo valore implementando soluzioni intelligenti per i componenti principali delle reti elettriche".
Secondo un altro recente rapporto CIGRE (2), i guasti nei trasformatori riguardano avvolgimenti, commutatori sottocarico e isolatori. L’ecosistema TXpert ™ di Hitachi ABB Power Grids mitiga tutto ciò e in futuro consentirà al cliente di implementare servizi avanzati e da remoto e permetterà la gestione virtuale del sito e del ciclo di vita.
Hitachi ABB Power Grids Ltd.
Hitachi ABB Power Grids è un leader tecnologico globale che vanta un’esperienza combinata di circa 250 anni e impiega circa 36.000 persone in 90 paesi. Con sede in Svizzera, l'azienda serve i clienti delle utility, dell’industria e delle infrastrutture lungo la catena del valore, oltre a settori emergenti come la mobilità sostenibile, le smart city, l’accumulo di energia e i data center. Con una comprovata esperienza, impronta globale e ineguagliabile base installata, Hitachi ABB Power Grids coniuga valori sociali, ambientali ed economici ed è in prima linea per fornire energia per un futuro sostenibile, con tecnologie pionieristiche e digitali, quale partner preferenziale per la realizzazione di reti più solide, più intelligenti e più sostenibili.
Enel Group
Enel è una multinazionale dell’energia e uno dei principali operatori integrati globali nei mercati dell’elettricità, del gas e delle rinnovabili. È la più grande utility europea per EBITDA ordinario, è presente in oltre 30 paesi nel mondo e produce energia grazie a una capacità installata di oltre 87 GW. Enel distribuisce circa 470 TWh di energia elettrica attraverso una rete di oltre 2,2 milioni di chilometri e, con oltre 74 milioni di utenti finali aziendali e domestici a livello globale, ha la più ampia base di clienti tra i concorrenti europei.
NOTE:
Hitachi ABB Power Grids per Enel – project scope
I trasformatori digitalizzati saranno dotati di TXpert ™ Hub (CoreTec ™ 4), che analizzerà i dati provenienti dai sensori TXpert ™ Ready. Questi sensori includono Hitachi ABB Power Grids CoreSense ™, un dispositivo digitale per monitorare il livello dei gas disciolti, sfiato auto disidratante, indicatore del livello del liquido, indicatore della temperatura dell'avvolgimento, indicatore della temperatura del liquido, relè Buchholz e dispositivo di rilascio della pressione. I trasformatori sono inoltre predisposti per il monitoraggio digitale degli isolatori.
Le informazioni e i dati così raccolti saranno inviati direttamente alla sala di controllo di Enel e ulteriormente analizzati con l'aiuto del software di gestione delle prestazioni delle risorse APM Edge di Hitachi ABB Power Grids, assicurando che queste risorse critiche siano sempre disponibili e utilizzate nel modo ottimale.
Fonti:
1. CIGRE, Technical Brochure 248
2. Transformer reliability survey, CIGRE Working Group A2.37, 2015