Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Features Zurich, Switzerland 30-03-2022

3 min read

Come Energy Harbor utilizza il trading energetico e le soluzioni di gestione dei rischi per aiutare i suoi clienti a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità

TRMTracker, leader del settore, aiuta a navigare tra le complessità della transizione energetica attraverso la digitalizzazione

La sfida

Energy Harbor è un produttore e fornitore al dettaglio di energia, che serve quasi un milione di consumatori e clienti commerciali e produce 30 milioni di megawattora all'anno di energia pulita e carbon-free con la sua flotta nucleare. L'azienda gestisce gli input di dati per la fornitura di generazione, il commercio all'ingrosso e la previsione del carico al dettaglio, per fornire energia pulita ai suoi clienti.

Questo non è un compito semplice. Si tratta di valutare i rischi a lungo e a breve termine, guidare le interazioni di fornitura di gas, sviluppare modelli per vari mercati, negoziare la volatilità del mercato e gestire il rischio per l'azienda e per i clienti.

La soluzione

Energy Harbor affronta queste sfide con l'aiuto della soluzione Hitachi Energy's energy trading and risk management (ETRM), TRMTracker.

Il  portafoglio completo di pluripremiate soluzioni ETRM, TRMTracker fornisce a Energy Harbor un'unica fonte di verità che permette loro:

  • Tracciare i certificati di attributo energetico
  • Gestire le emissioni di gas serra e la contabilità del carbonio
  • Impegnarsi più facilmente nel commercio di più materie prime
  • Ottenere visibilità in tempo reale e migliorare il processo decisionale
  • Migliorare la copertura e ridurre le opportunità di scambio mancate

Energy Harbor utilizza TRMTracker per gestire gli scambi all'ingrosso, le previsioni di carico al dettaglio e le previsioni per l'inventario carbon-free dell'azienda. Il sistema è utilizzato anche per tenere traccia dei clienti carbon-free.  "Abbiamo clienti che hanno scelto di consumare solo un prodotto carbon-free. Avere un sistema che mantiene entrambi i pezzi - l'inventario carbon-free e i clienti che desiderano energia carbon-free - ci permette di monitorare quanta energia abbiamo a disposizione da offrire ai nuovi clienti in qualsiasi momento", dice Angelita Laymon, manager dell'ottimizzazione del portafoglio, Energy Harbor.

TRMTracker viene utilizzato anche per aiutare a proteggere l'azienda assicurando la giusta strategia di copertura per gestire il rischio.

"Il nostro sistema di trading energetico e di gestione del rischio permette a Energy Harbor di compilare una posizione completa dalle informazioni contenute nel sistema e di gestire l'intera catena del valore del loro portafoglio energetico", afferma Uday Baral, responsabile della pianificazione e del trading energetico globale di Hitachi Energy. "Inoltre, il software supporta il loro desiderio di gestire i loro obiettivi di neutralità carbonica pur rimanendo redditizi".

Risultati

Pochi settori affrontano un'ampia gamma di variabili fluttuanti e di rischi potenziali come i produttori e i fornitori di energia di oggi. Le aziende come Energy Harbor devono soddisfare requisiti di sostenibilità senza precedenti stabiliti da loro stesse, dai loro clienti e dai regolatori.

Energy Harbor produce energia pulita, acquista energia pulita e, con l'aiuto di TRMTracker, aiuta i clienti a soddisfare i loro obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) compensando il loro consumo energetico con energia senza carbonio. Il sistema permette anche di fornire certificati ai clienti senza emissioni di carbonio che tracciano il loro utilizzo di fonti green. In questo modo, Energy Harbor aiuta le aziende a compensare la loro impronta di carbonio facendo corrispondere il loro consumo di energia con certificati di energia senza emissioni che il fornitore ritira per conto dei clienti.

Per Energy Harbor, TRMTracker ha aperto un mondo di nuove possibilità nella gestione dei problemi, dei rischi e delle volatilità dei prezzi che sono inerenti all'industria energetica. Laymon aggiunge: "Stiamo usando i dati ogni giorno in modi nuovi e potenti. Abbiamo così tante informazioni che non abbiamo mai avuto prima".