Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Features Zurich, Switzerland 14-04-2022

3 min read

La prima turbina eolica galleggiante della Cina commissionata con un unico trasformatore a secco di Hitachi Energy

China's floating wind turbine
Il trasformatore appositamente progettato da Hitachi Energy per le turbine eoliche galleggianti è in grado di sopportare vibrazioni e accelerazioni elevate e di evitare il rischio di fuoriuscite di olio grazie al funzionamento completamente a secco.

Hitachi Energy ha sviluppato e fornito il primo trasformatore a secco di tipo Vacuum-Cast-Coil (VCC), appositamente progettato per le turbine eoliche galleggianti off-shore. Come parte del loro portafoglio recentemente annunciato di trasformatori per applicazioni galleggianti, questi trasformatori aiuteranno a sbloccare il vasto potenziale della generazione di energia eolica off-shore e galleggiante, consentendo così la transizione verso un futuro energetico sostenibile.

Questo trasformatore unico di Hitachi Energy è stato installato nella prima turbina eolica galleggiante della Cina chiamata 'Sanxia Yinling Hao' (Three Gorges Lead). Questa turbina eolica da 5,5 megawatt è stata messa in funzione con successo nel dicembre 2021 nel parco eolico di Yangjiang, al largo della costa della provincia meridionale del Guangdong. È stato sviluppato da China Three Gorges e Mingyang Smart Energy, un produttore leader di turbine eoliche in Cina. Il trasformatore installato nella turbina eolica aumenta la tensione elettrica della potenza generata dalla turbina eolica per consentire la sua trasmissione alla stazione booster offshore. In questo modo, il trasformatore diventa un elemento chiave per una trasmissione affidabile di energia pulita, rinnovabile e sostenibile.

La Cina sta accelerando la transizione verso un'energia a basse emissioni di carbonio per raggiungere gli obiettivi di neutralità del paese. La Cina prevede di costruire oltre 1.200 GW di energia solare ed eolica entro il 2030, quasi 2 volte la dimensione attuale1. A causa delle abbondanti risorse eoliche offshore non sfruttate, l'energia eolica offshore dovrebbe crescere ad un ritmo molto veloce in Cina.

Attualmente, la maggior parte delle potenziali risorse eoliche offshore si trova in corpi idrici profondi più di 60 metri. Questo è oltre la portata delle tradizionali piattaforme eoliche offshore. Pertanto, la soluzione sono le turbine eoliche galleggianti, che hanno un design più flessibile e conveniente. Queste possono ampliare enormemente la portata e l'uso dell'energia eolica offshore. Tuttavia, gli ambienti difficili intorno alle turbine eoliche galleggianti, comprese le vibrazioni 10 volte maggiori rispetto alle turbine eoliche fisse, pongono enormi sfide al funzionamento del trasformatore all'interno di un generatore eolico.

Trasformatore standard a secco di Hitachi Energy (solo per rappresentazione)

Il trasformatore a secco VCC progettato da Hitachi Energy è una soluzione compatta e a prova di umidità che è la più adatta a funzionare anche con vibrazioni pesanti e frequenti. Si inserisce facilmente all'interno della turbina eolica e può resistere agli ambienti estremi della piattaforma galleggiante, che a sua volta è progettata per affrontare sfide come i tifoni e le onde estreme nel Mar Cinese Meridionale. Inoltre, grazie al suo funzionamento completamente a secco, non c'è alcun rischio di perdite di olio, aumentando così la sicurezza per le persone e l'ambiente circostante.

"Questa turbina eolica galleggiante è un passo avanti fondamentale nell'industria dell'energia eolica offshore e sostiene efficacemente lo sviluppo delle risorse eoliche offshore", ha dichiarato JianHua Zhang, responsabile del settore trasformatori per la Grande Cina di Hitachi Energy. "Hitachi Energy ha appositamente progettato una serie di trasformatori per sottostazioni galleggianti offshore e turbine eoliche. Siamo lieti di collaborare con Mingyang per sostenere la prima piattaforma galleggiante cinese e contribuire alla transizione verso l'energia pulita della Cina con la nostra tecnologia all'avanguardia".  

Questa turbina eolica offshore galleggiante adotta una fondazione semi-sommergibile e può resistere al tifone fino al livello 17. È in grado di generare fino a 40 milioni di kWh di elettricità all'anno a piena capacità. Questo equivale a fornire elettricità verde e pulita per 11.000 famiglie in Cina2.

Note:

1. Fonte: Amministrazione nazionale cinese dell'energia

2. Fonte: Notizie del gruppo China Three Gorges