Hitachi Energy EconiQ™ Consulting fornisce informazioni chiave sulla sostenibilità per l'interconnettore elettrico di National Grid

Features | Zurich, Switzerland | 12.01.2023 | 3 min read

La valutazione del ciclo di vita (LCA) di una stazione di conversione in Inghilterra fornisce informazioni chiave sull'impronta di carbonio dell'interconnettore IFA2, nel tentativo di promuovere un futuro energetico sostenibile.

La sfida

I clienti del settore energetico hanno bisogno di supporto per raggiungere gli obiettivi ambientali, operativi e finanziari mentre contribuioscono a ridurre l'impronta di carbonio dei sistemi energetici che alimentano, muovono e connettono il mondo. Le utility, i centri dati, le operazioni di mobilità elettrica, ecc. hanno bisogno di informazioni e dati a guidare tutte le fasi dei progetti legati alla sostenibilità.

National Grid, una delle più grandi società di servizi quotate in borsa al mondo che si occupa di trasmissione e distribuzione di elettricità e gas, ha una visione ambiziosa: contribuire a un'energia pulita, equa e accessibile. Con l'interconnettore IFA2, un collegamento ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da 1.000 MW costruito per accelerare lo scambio di elettricità a basse emissioni di carbonio tra il Regno Unito e la Francia, National Grid ha un enorme potenziale per influenzare l'energia sostenibile nella regione. Una tappa importante è la valutazione dell'impatto attuale di questo progetto chiave.

La soluzione

EconiQ™ è il portafoglio eco-efficiente di Hitachi Energy per la sostenibilità, in cui i prodotti, i servizi e le soluzioni sono in grado di fornire prestazioni ambientali eccezionali.

EconiQ Consulting fornisce questo supporto in molte forme. Ad esempio, una valutazione del ciclo di vita (LCA) come quella eseguita per la stazione di conversione IFA2 Daedalus di National Grid può identificare, quantificare e valutare le prestazioni ambientali della stazione durante il suo ciclo di vita.

Una LCA aiuta a dare priorità strategica alle soluzioni tecnologiche per ottimizzare la progettazione, ridurre al minimo le perdite e migliorare la catena di fornitura. È inoltre essenziale per fornire dati trasparenti per la rendicontazione finanziaria sostenibile.

Il processo LCA, olistico e scientifico, fornisce al cliente una chiara comprensione dei fattori chiave del materiale, dell'apparecchiatura e del processo che determinano le prestazioni ambientali della stazione.

La procedura LCA di Daedalus ha fornito una chiara comprensione dell'impatto ambientale della stazione, quantificando la CO2 equivalente (kg CO2e) nell'intero ciclo di vita del progetto, con particolare attenzione all'estrazione delle materie prime, alla produzione, al trasporto, all'uso e allo smaltimento.

L'Impatto

Uno dei risultati principali emersi dalla LCA di Daedalus è stato che, grazie agli scambi di elettricità a basse emissioni di carbonio, tra Regno Unito e Francia l'interconnettore IFA2 ha prevenuto più emissioni nel suo primo anno di funzionamento rispetto ai kg totali di CO2e emessi durante la sua creazione.

"Questa è una notizia fantastica e sottolinea il ruolo critico che interconnettori come IFA2 stanno svolgendo nel fornire un sistema energetico più pulito, più sicuro e più conveniente per i consumatori del Regno Unito", ha dichiarato Nicola Medalova, Managing Director, Interconnectors, di National Grid. "Entro il 2030, stimiamo che i nostri interconnettori, compreso IFA2, faranno risparmiare al Regno Unito circa 100 milioni di tonnellate di CO2, consentendo la condivisione rapida e flessibile di energia pulita e verde con i nostri vicini europei".

La collaborazione aperta, la trasparenza e il processo decisionale basato sui fatti sono i punti di partenza quando si valuta l'impatto di un progetto sulle emissioni di carbonio. EconiQ Consulting sviluppa e fornisce intuizioni strategiche per guidare le aziende e aiutarle a raggiungere i loro obiettivi ambientali mantenendo o migliorando le loro attività. Un altro servizio del portafoglio EconiQ è EconiQ Implementation, che inserisce pratiche di sostenibilità efficaci nelle routine aziendali quotidiane.

I clienti beneficiano dell'esperienza di livello mondiale di Hitachi Energy nelle soluzioni di sostenibilità e dell'insuperabile conoscenza della tecnologia e dei prodotti per comprendere chiaramente i risultati della valutazione e canalizzarli in modo efficace.

Scopri di più

Tutte le news