Bangkok above view at night, Thailand

MEA collabora con Hitachi Energy per potenziare la rete elettrica di Bangkok

Features | 20.02.2023 | 2 min read

Uno dei progetti di ammodernamento più significativi degli ultimi anni riguardante 28 sottostazioni e unità terminali remote

Hitachi Energy ha annunciato oggi che l'installazione e la messa in servizio con successo della sua soluzione RTU560 per la Metropolitan Electricity Authority (MEA) in Tailandia, nell'ambito del progetto di potenziamento della rete elettrica di Bangkok e delle regioni limitrofe. L'installazione di una RTU560 in ognuna delle 28 sottostazioni della regione operativa di MEA mira a migliorare le capacità di monitoraggio e controllo e a fornire connettività per garantire una rete di distribuzione elettrica stabile e affidabile. 

A fronte della continua crescita della domanda di energia elettrica in Thailandia e per consentire uno sviluppo economico sostenibile, MEA ha intrapreso uno dei più grandi progetti degli ultimi anni, aggiornando l'infrastruttura della rete di distribuzione, comprese le unità terminali remote (RTU) e il sistema SCADA.

"Con l'aumento dei livelli di digitalizzazione, le aziende di servizi pubblici si trovano a dover gestire grandi quantità di dati", ha dichiarato il Dr. Worawut Waruttamapornsu, Country Managing Director di Hitachi Energy, Thailandia.  E ha aggiunto: "La RTU560 modulare di Hitachi Energy è la soluzione perfetta per varie applicazioni di automazione e controllo, con la sua interoperabilità e retrocompatibilità che consente ai clienti di riadattare le loro apparecchiature secondarie con investimenti ridotti".

La RTU560 fa parte del portafoglio di unità terminali remote di Hitachi Energy, leader del settore, progettate per gestire sistemi altamente complessi di automazione e controllo della rete. Il prodotto supporta il maggior numero di protocolli e incorpora funzioni di cybersecurity forti e resistenti per una comunicazione sicura attraverso tutte le forme di rete. Consente il monitoraggio e il controllo a distanza, favorendo una maggiore efficienza nelle operazioni e nella manutenzione. Il dispositivo supporta la risoluzione tempestiva dei guasti nella rete, riducendo al contempo il personale necessario per la gestione delle sottostazioni.

Soddisfacendo le specifiche tecniche dei termini di riferimento (TOR) al giusto costo, l'RTU560 garantisce una flessibilità superiore, offrendo l'interoperabilità con dispositivi di altri produttori. Altri vantaggi sono rappresentati da una piattaforma modulare che consente di sostituire a caldo i dispositivi in base alle esigenze.

Con il progetto di aggiornamento recentemente completato, MEA può ora sfruttare le capacità avanzate della RTU560 per garantire un'alimentazione affidabile e di alta qualità per soddisfare le crescenti esigenze dei suoi clienti, preparando al contempo l'utility a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del Paese.

Tutte le news