Risultati reali
La SEV ha registrato miglioramenti significativi nella disponibilità e nella qualità dell'energia dopo la messa in funzione del BESS:
- Anche le variazioni di frequenza sono migliorate in modo significativo.
- L'utilizzo del vento è passato dal 38% al 77% nei primi 3 mesi di funzionamento del BESS.
- Anche con più giorni di generazione basata solo su inverter (eolico e fotovoltaico), SEV ha avuto diversi giorni con il 100% di generazione di energia sostenibile su Suðuroy. Questo numero continua a crescere.
- La capacità di accumulo ha permesso a SEV di mettere temporaneamente fuori linea la centrale termica di Suðuroy e di ridurre le emissioni derivanti dalla produzione di gasolio termico, alimentando l'isola solo con energia derivata da un mix di fonti rinnovabili che includono vento, idroelettrico e solare.
SEV ha in programma l'integrazione di altri impianti BESS nel Paese per supportare l'integrazione di più tipi di fonti di energia rinnovabile nella sua rete e ottenere un maggiore utilizzo con l'immagazzinamento e l'accesso all'elettricità.
Automazione e digitalizzazione: Componenti fondamentali per un maggiore utilizzo degli asset
Anche l'automazione e i servizi digitali assumeranno una maggiore importanza con l'evoluzione e l'espansione delle installazioni di BESS e l'integrazione di vari asset energetici sostenibili. Le soluzioni Hitachi Energy, come e-mesh EMS e SCADA, consentono al personale di gestire i vari asset energetici in modo più semplice, intelligente ed efficiente.
Senza dubbio il mondo continuerà a tenere conto di SEV e delle Isole Faroe, che raggiungono l'autonomia energetica attraverso la collaborazione globale e guidano il mondo nell'adozione di energia completamente sostenibile.
Hitachi Energy è orgogliosa di lavorare con clienti come SEV per guidare l'evoluzione della rete stessa. Forte di oltre trent'anni di innovazione e leadership nel settore dell'accumulo di energia e delle microgrid, l'azienda ha fornito elettricità a comunità che un tempo guardavano all'energia affidabile come a un sogno lontano. E siamo solo all'inizio. Il nostro obiettivo per i prossimi 30 anni è quello di portare l'elettricità agli altri 940 milioni di persone che ancora non vi hanno accesso in tutto il mondo e di creare una rete elettrica sostenibile, flessibile e sicura per promuovere un futuro energetico sostenibile per tutti.