Hitachi ABB Power Grid Mobile Substations

Hitachi ABB Power Grids presenta la prima soluzione al mondo di disaster recovery basata su sottostazioni modulari mobili

Press Release | Zurich, Switzerland | 02.09.2020 | 3 min read

Con la rivoluzionaria soluzione "plug and play" i tempi di ripristino dell'alimentazione scendono da 18 mesi a sette giorni: energia accessibile, affidabile e sostenibile



Hitachi ABB Power Grids innova e presenta una rivoluzionaria soluzione modulare per sottostazioni mobili che riduce notevolmente i tempi di ripristino dell'energia elettrica in caso di eventi importanti, come catastrofi naturali.

Questo sistema di sottostazione mobile modulare multitensione a 400 kV è il primo al mondo che può essere implementato e installato per ripristinare l'energia elettrica in soli 7 giorni, rispetto ai 18 mesi necessari in media per la costruzione di una nuova sottostazione convenzionale. Ogni sottostazione mobile, dotata di apparecchiature di alta tensione ibride e di un sistema di protezione e controllo, ha un design compatto ed è pronta per una rapida energizzazione. Questa rivoluzionaria soluzione "plug and play" contribuisce alla visione di Hitachi ABB Power Grids che vuole garantire l'accesso a un'energia accessibile, affidabile e sostenibile.

"Ovunque nel mondo, l'accesso a una fonte di energia accessibile, affidabile e sostenibile è un prerequisito fondamentale per la società e il progresso", ha dichiarato Niklas Persson, Managing Director della Business Unit Grid Integration di Hitachi ABB Power Grids. "Le interruzioni nella fornitura di energia possono avere gravi conseguenze ed è per questo che innoviamo continuamente le tecnologie. Come nel caso di questa soluzione modulare di disaster recovery per sottostazioni mobili, che permetterà ai clienti di fornire energia da fonti stabili e competitive, riducendo le emissioni di carbonio", ha aggiunto.

Salvaguardare la stabilità della rete a lungo termine e la qualità dell'energia

Il concept della sottostazione mobile di Hitachi ABB Power Grids è stato progettato per garantire la stabilità a lungo termine della rete e la qualità dell'energia elettrica in regioni particolarmente soggette a eventi imprevedibili e disastri naturali, come tempeste, inondazioni e terremoti. Hitachi ABB Power Grids progetta e costruisce la soluzione modulare, fornendo manutenzione preventiva continua affinché le apparecchiature siano pronte e disponibili 24/7 a sostituire una sottostazione esistente in tempi rapidi.

Questo concept modulare è altamente configurabile in base alle esigenze specifiche del cliente e può quindi sostituire diversi range di tensione e standard della rete. L'unità di sottostazione mobile testata in fabbrica può essere installata e messa in opera nel giro di poche ore, dimostrandosi la soluzione perfetta per le utility e le industrie che devono rapidamente fornire connessioni di rete provvisorie o alimentazioni temporanee.

Questi moduli non richiedono opere civili; le attività di cantiere e i rischi sono ridotti. Si presentano come assemblaggi completi, pronti per il collegamento, progettati in conformità al codice di rete e di facile movimentazione. Sono anche una soluzione ecologica grazie al limitato ingombro e alla facilità di trasporto, dal magazzino al cantiere, su rimorchi che fanno parte del sistema modulare di sottostazioni mobili.

 

Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids è un leader tecnologico globale che vanta un’esperienza combinata di circa 250 anni e impiega circa 36.000 persone in 90 paesi. Con sede in Svizzera, l'azienda serve i clienti delle utility, dell’industria e delle infrastrutture lungo la catena del valore, oltre a settori emergenti come la mobilità sostenibile, le smart city, l’accumulo di energia e i data center. Con una comprovata esperienza, impronta globale e ineguagliabile base installata, Hitachi ABB Power Grids coniuga valori sociali, ambientali ed economici ed è in prima linea per fornire energia per un futuro sostenibile, con tecnologie pionieristiche e digitali, quale partner preferenziale per la realizzazione di reti più forti, più intelligenti e più sostenibili.

https://hitachienergy.com

About Hitachi Energy

 

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.

Contacts

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy

Tutte le news