Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 15-12-2022

3 min read

Hitachi Energy scelta come partner tecnologico per supportare la trasmissione di energia rinnovabile tra Canada e Stati Uniti

L'ammodernamento sostanziale di un sistema di trasmissione chiave in Canada sosterrà il trasferimento di elettricità tra Montreal e New York.

Hitachi Energy, leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti, ha annunciato oggi di essere stata scelta da Hydro-Québec per la sua tecnologia ad alta tensione in corrente continua (HVDC) per la trasmissione di energia elettrica, che garantirà la sostenibilità dello scambio energetico tra la rete del Quebec, nel Canada orientale, e lo Stato di New York, negli Stati Uniti nordorientali.

Hydro-Québec, il più grande produttore di energia idroelettrica del Canada e uno dei più grandi produttori di energia idroelettrica del mondo, è una società pubblica che genera, trasmette e distribuisce elettricità affidabile, pulita e rinnovabile in Québec. Grazie al suo surplus di energia, rifornisce le province canadesi e gli Stati Uniti nordorientali.

Il sistema HVDC di Châteauguay consentirà di trasmettere fino a 1.500 megawatt di elettricità tra le reti elettriche del Québec e dello Stato di New York, contribuendo a mantenere una bassa impronta di carbonio nella regione. Questo nuovo sistema sostituirà le apparecchiature esistenti, in funzione dal 19841 , aumentando l'efficienza e la controllabilità e aumentando del 50% la capacità di conversione di energia del sistema HVDC di Châteauguay2.

"Siamo orgogliosi di tornare alla stazione HVDC di Chateauguay, dopo aver contribuito alla sua costruzione quasi quattro decenni fa", ha dichiarato Niklas Persson, amministratore delegato della divisione Grid Integration di Hitachi Energy. "Questo nuovo sistema rappresenta un importante miglioramento della capacità di trasmettere energia idroelettrica su larga scala tra il Canada e gli Stati Uniti, a sostegno dell'abbandono dei combustibili fossili".

Hitachi Energy fornirà una stazione di conversione "back-to-back", che converte l'energia in corrente alternata in corrente continua e poi la riconverte in corrente alternata dalla corrente continua, consentendo l'interconnessione delle reti canadesi da 735 kilovolt e di quelle newyorkesi da 765 kilovolt, che sono "sfasate" e non possono essere collegate direttamente tramite i sistemi tradizionali in corrente alternata.

Nota per i redattori:

La soluzione HVDC di Hitachi Energy combina l'esperienza mondiale nelle valvole dei convertitori HVDC; la piattaforma di controllo digitale MACH™3, che consente l'integrazione delle energie rinnovabili e gestisce i disturbi di tensione e frequenza nella rete; i trasformatori di potenza dei convertitori e le apparecchiature di commutazione ad alta tensione; nonché gli studi di sistema, la progettazione e l'ingegneria, la fornitura, la supervisione dell'installazione e la messa in servizio.

HVDC Light® è una tecnologia di convertitori a sorgente di tensione sviluppata da Hitachi Energy. È la tecnologia preferita per molte applicazioni di rete, tra cui l'interconnessione di paesi, l'integrazione di fonti rinnovabili e le connessioni "power-from-shore" a impianti di produzione offshore. Le caratteristiche che contraddistinguono l'HVDC Light sono stazioni di conversione eccezionalmente compatte e perdite elettriche eccezionalmente basse.

Hitachi Energy è stata pioniera della tecnologia HVDC commerciale quasi 70 anni fa e ha realizzato più della metà dei progetti HVDC del mondo..

Riferimenti
2 Previa autorizzazione da parte della Régie de l'énergie du Québec del progetto di sostituzione dei convertitori della sottostazione di Châteauguay.
Hitachi Energy Ltd.


Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 40.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari. 
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Hitachi

Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.

Contatti

Media Relations

Hitachi Energy