Choose your region and language

Go

Menu

mountains with clouds and sunrise reflecting sustainable future

Hitachi ABB Power Grids führt EconiQ™ im Markt ein - aussergewöhnliche Lösungen für die Umwelt

Press Release | Zurich, Switzerland | 20.04.2021 | 3 min read

Das EconiQ™-Portfolio mit Produkten, Dienstleistungen und Lösungen trägt zur klimaneutralen Zukunft bei und beschleunigt die Energiewende.

Hitachi ABB Power Grids hat heute EconiQ™ vorgestellt – ein Portfolio von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen, die nachweislich aussergewöhnliche Leistungen für die Umwelt erbringen. Mit EconiQ unterstreicht der weltweite Technologie- und Marktführer sein Engagement für eine klimaneutrale Energiezukunft.

Hitachi ABB Power Grids hat bei vielen technologischen Durchbrüchen in der Energieübertragung und -verteilung Pionierarbeit geleistet und ist der Partner der Wahl für ein stärkeres, intelligenteres und umweltfreundlicheres Stromnetz. Das Unternehmen hat konsequent Investitionen getätigt, um der wachsenden Nachfrage seiner Kunden und Partner nach ökoeffizienten Lösungen gerecht zu werden. Die Nachfrage steht in engem Zusammenhang mit den Dekarbonisierungszielen und in Verbindung mit dem Anstieg des weltweiten Stromverbrauchs. Dieser wird sich nach Prognosen des Unternehmens von 20 Prozent (heute) auf über 40 Prozent des gesamten Energiebedarfs bis 20501 mehr als verdoppeln.

Das EconiQ-Portfolio von Hitachi ABB Power Grids ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt, um im Vergleich zu konventionellen Lösungen eine bessere Umweltbilanz zu erzielen. Der Geschäftsbereich „High Voltage Products“ gab heute den Einsatz eines richtungsweisenden, alternativen Isoliergases für Hochspannungsanlagen bekannt. Damit wird die Einführung einer ökoeffizienten Standardlösung der Industrie für Schwefelhexafluorid (SF6) beschleunigt. Das SF6-freie EconiQ-Hochspannungsportfolio löst die AirPlusTM-Produkte des Unternehmens ab und halbiert nachweislich über den gesamten Produktlebenszyklus2 die auftretenden Emissionen, bestimmt als CO2-Äquivalent.

„Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern schaffen wir innovative Lösungen, um den Übergang zu einer nachhaltigen Energiezukunft zu beschleunigen“, sagte Claudio Facchin, CEO von Hitachi ABB Power Grids. „Mehr denn je sind wegweisende Technologien wie das ökoeffiziente EconiQ-Portfolio notwendig, um den Weg zu einem klimaneutralen Energiesystem zu beschreiten.“

EconiQ ist das ökoeffiziente Portfolio von Hitachi ABB Power Grids, welches für Nachhaltigkeit steht. Diese Produkte, Dienstleistungen und Lösungen erbringen nachweislich aussergewöhnliche  Leistungen für die Umwelt. Hitachi ABB Power Grids steht an der Spitze nachhaltiger Innovationen und leistet damit einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Energiezukunft.

1 Hitachi ABB Power Grids Studie basierend auf Berichten von IEA, BP, BNEF, DNVGL, Exxon mobile, Total, Shell, Irena, McKinsey, IPR.

2 Hitachi ABB Power Grids nutzt die Lebenszyklusanalyse zur Messung der Umweltleistung seines EconiQ-Portfolios.

About Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das auf eine gemeinsame, fast 250-jährige Geschichte zurückblicken kann und etwa 36.000 Mitarbeitende in 90 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beliefert Versorgungs-, Industrie- und Infrastrukturkunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette, sowie die aufstrebenden Bereiche nachhaltige Mobilität, Smart Cities, Energiespeicher und Rechenzentren. Hitachi ABB Power Grids verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, globale Präsenz und eine beispiellose installierte Basis und bringt soziale, ökologische und wirtschaftliche Werte in Einklang. Das Unternehmen verpflichtet sich einer nachhaltigen Energiezukunft mit wegweisenden und digitalen Technologien, als Partner der Wahl, um ein stärkeres, intelligenteres und umweltfreundlicheres Netz zu ermöglichen. https://hitachienergy.com.

Contacts

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy