Choose your region and language

Go

Menu

Transformers for floating offshore applications

Hitachi ABB Power Grids launches new transformers for floating offshore wind power

Press Release | Zurich, Switzerland | 04.06.2021 | 2 min read

Transformatorer til flydende projekter vil øge offshorepotentialet ved at muliggøre en ny generation af flydende understationer og vindmøller.

Hitachi ABB Power Grids har i dag lanceret en portefølje af transformerprodukter for flydende offshoreapplikationer, som er designet til at overvinde det udfordrende offshore-miljø og modstå de fysisk krævende forhold på flydende strukturer. Porteføljen vil gøre det muligt at høste meget større vindmængder og intergrere det i det globale energisystem, som direkte understøtter omstillingen til en bæredygtig energifremtid.

Offshore byggeri byder på mange udfordringer ud over det barske saltvandsmiljø. Indtil videre er kun en lille del af offshore-potentialet blevet udnyttet, da havbunden i mange områder ikke er egnet og havdybder på 60 meter ikke er muligt for faste strukturer.

Floating substations and floating wind turbines offer a solution, which can be used in deeper waters, vastly increasing the available global capacity for developing offshore wind energy. Yet floating systems come with their own challenges: over their entire lifetime they are constantly in motion and can be exposed to vibrations and shocks from waves up to 15 meters in height. 

Flydende substations og flydende vindmøller tilbyder en løsning, som kan blive brugt i dybere farvande, hvilket øger den tilgængelige globale kapacitet til udvikling af offshore vindenergi kraftigt. Alligevel kommer flydende systemer med deres egne udfordringer: I hele deres levetid er de konstant i bevægelse og kan udsættes for vibrationer og stød fra bølger op til 15 meter i højden.

"Vores verdensklasse ingeniører tager en ære i at udvikle banebrydende og innovative løsninger som overvinder barske offshore-forhold og ultimativt hjælpe med at flytte samfundet mod en bæredygtig energifremtid," siger Bruno Melles, Managing Director for transformer-forretningen hos Hitachi ABB Power Grids. "Flydende elektriske systemer er en vigtig udvikling i offshore industrien for vedvarende energi, som åbne enorme muligheder for ren energi," tilføjede han.

Udnyttelse af offshore vind med banebrydende teknologier 

Porteføljen introducerer et udvalg af step-up transformere, earthing transformere og shunt reactors for flydende substations og vindmølletransformere for flydende vindmøller, inklusiv de branchens førende WindSTAR enheder.

Transformere og shuntreaktorer er centralt udstyr i elnetinfrastrukturen, der muliggør transmission af elektricitet genereret af havvindmølleparker. Denne komplette og kvalificerede udstyrsserie, udviklet i partnerskab med førende flydende offshore-udviklere, imødekommer udfordrende driftskrav med et let og modulært design bestående af specialdesignet aktiv del, tank, tapskifter, tilbehør og eksterne komponenter.

About Hitachi Energy

 

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.

Get to know more

Contacts

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy