Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Engenheiro/a de Serviços de Campo - HVDC (Banco de Talentos)

Diversidade + colaboração = grande inovação

Na Hitachi Energy, vivemos de acordo com essa equação poderosa.

Junto com clientes e parceiros, estamos promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Só reconheceremos esse futuro quando todos tiverem um lugar à mesa em uma cultura inclusiva e colaborativa.

É por isso que criamos o Diversity 360.

Objetivo da Posição:

Atuação como engenheiro/a residente (subestação do cliente) de C&P (controle e proteção) para Supervisão da Operação e Manutenção - O&M C&P e do Comissionamento / Testes do Sistema HVDC (Bipolo 1 e do Back-to- Back do Projeto HVDC Rio Madeira), nas estações conversoras de Araraquara, Porto Velho, Back to Back de Porto Velho, podendo também apoiar no  acompanhamento do especialista de estudos elétricos no Comissionamento / Testes do Sistema HVDC no RTDS (Réplica ONS RJ), cumprindo os procedimentos, padrões, requisitos de qualidade, saúde, segurança do trabalho e meio ambiente.

Responsabilidades:

  • Sobreaviso, fora do horário comercial de acordo com uma escala de revezamento.

  • Supervisão da Manutenção preventiva e/ou corretiva do Sistema de Controle e Proteção do HVDC do cliente, englobando as fases de planejamento, execução e análise de desempenho, em conjunto com as equipes de O&M do cliente, que envolvam exclusivamente a tecnologia MACH2.

  • Repassar às equipes de O&M do Cliente as informações, procedimentos e instruções técnicas, necessários à execução das atividades de O&M no sistema HVDC, desde que não afetando os direitos de propriedade intelectual da Hitachi Energy.

  • Auxiliar, dentro de suas especialidades, na elaboração de especificações, estudos, projetos, documentações (instruções e procedimentos de operação e manutenção), análises técnicas e demais atividades pertinentes à área de Operação, Proteção, Controle e Manutenção do cliente.

  • Prestar suporte necessário à elaboração e revisão dos procedimentos de manutenção para minimizar o tempo de indisponibilidade das funções de transmissão em manutenções programadas e não programadas;

  • Desenvolver relatórios mensais ao cliente, detalhando o progresso dos trabalhos de apoio à operação e supervisão das atividades de manutenção, considerando análise de falhas e problemas ocorridos no período, contemplando sugestões de melhoria nas áreas de abrangência da Hitachi energy, a fim de evitar a reincidência da falha.

  • Fornecimento de relatórios expedidos a cada ocorrência, indicando os eventos ocorridos, as causas preliminares e ações tomadas;

  • Avaliação dos processos normativos do cliente, relacionados à operação do HVDC, subsidiando as àreas de engenharia de operação na análise de ocorrências e perturbações que envolvam o desempenho do sistema HVDC;

  • Experiência em troubleshooting, manutenção, reparo de sistemas complexos bem como fornecer soluções, analisar questões técnicas de forma a garantir um ótimo performance do sistema HVDC Rio Madeira. 

  • Conceber e implementar controles e esquemas de proteção para o sistema HVDC assegurando a estabilidade e a confiabilidade do sistema. Desenvolvimento de estudos e simulações de sistemas no simulador RTDS para otimização do desempenho do sistema HVDC e mitigar potenciais riscos de segurança aos principais componentes do sistema HVDC.";

  • Efetuar ajustes em equipamentos de controle e proteção do bipolo 1 e Back to Back, incluindo eventuais necessidades de correção de software no sistema, advindos de ajustes sistêmicos delineados pelos estudos da réplica no ONS, devendo realizar todos os contatos e tratativas verbais e escritas, na língua portuguesa.

Seu background:

  • Formação Acadêmica: Engenharia, preferencialmente Elétrica

  • Idioma: Inglês Intermediário / Avançado

  • Experiência em arranjos de subestações, esquemas de proteção e controle de subestações, sistemas supervisórios, protocolos de comunicação e ensaios de sistemas integrados.

  • Mach2

  • Hidraw

  • Power BI

  • Pacote Office

  • Disponibilidade para viagens conforme demanda.

  • Perfil dinâmico e orientado a resultados

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2024-12-19
Numero di riferimento R0072071

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.