Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Tecnologie pionieristiche

Spirito pionieristico e impegno per un’innovazione mirata

Siamo leader tecnologici all’avanguardia nell’evoluzione del sistema energetico mondiale futuro. Le nostre tecnologie pionieristiche facilitano l’accesso a un’energia conveniente, affidabile e sostenibile, fondamentale per la prosperità e il progresso della società. Anche i bisogni e gli stili di vita dei consumatori evolvono e le nostre tecnologie che guardano al futuro contribuiscono a rendere il sistema energetico più resiliente, sicuro e protetto.

L’elettricità sarà la spina dorsale del futuro a emissioni zero e insieme, con clienti e partner, stiamo co-creando soluzioni che stanno contribuendo ad accelerare la transizione energetica. I clienti contano sulle nostre tecnologie per integrare volumi enormi di energia rinnovabile nelle reti mondiali e gestire livelli di complessità sempre maggiori; le nostre tecnologie sono fondamentali anche per l’elettrificazione dei settori dei trasporti, dell’industria e della smart life.

Da oltre un secolo, siamo riconosciuti come pionieri, grazie a una mentalità visionaria, che anticipa scenari futuri per garantire il successo dei clienti. Crediamo che la diversità e la collaborazione si traducano in una grande innovazione. Nella corsa verso un futuro a zero emissioni, i nostri team innovano e ispirano all’azione, che sia portatrice di valore economico, ambientale e sociale per un impatto duraturo.

Stiamo risolvendo un problema sociale fondamentale: portare energia conveniente, affidabile e sostenibile alle persone.

Gerhard Salge, Chief Technology Officer

Tecnologie da record

Interconnessione Nordlink HVDC

Realizzazione dello scambio di energia rinnovabile tra Norvegia e Germania con l’interconnettore internazionale più lungo del mondo per convertitore a tensione impressa HVDC.

Parco eolico Dogger Bank

Collegamento del parco eolico offshore più grande al mondo a 6 milioni di abitazioni nel Regno Unito, utilizzando corrente continua ad alta tensione (HVDC).

Società di trasmissione elettrica dell'Oman

Una delle prime reti di comunicazione in ambito utility basata sulla crittografia end-to-end Quantum-Safe per la sicurezza informatica.

Cordova Electric Cooperative

A Cordova, in Alaska, si va verso l’autonomia energetica con una soluzione di microrete ibrida che utilizza fonti rinnovabili e un sistema di accumulo dell’energia a batterie (BESS).

Collegamento UHVDC Changji-Guquan

Connessioni alla rete cinese per portare energia pulita a 12 milioni di persone utilizzando il trasformatore di conversione UHVDC più potente al mondo: 1.100 kV.

Collegamento UHVDC Agra Nord-Est

Trasmissione di energia idroelettrica pulita a 90 milioni di persone in India con il primo collegamento di trasmissione multi-terminale UHVDC (800 kV).

Multi-terminal UHVDC transmission link

Sottostazione GIS

Nel cuore di Zurigo è stata fatta la prima installazione di un quadro elettrico isolato in gas (GIS) ad alta tensione con una miscela di gas eco-efficiente.

Linea di trasmissione del progetto Sutong

Trasmissione di energia dalla Cina occidentale a quella orientale utilizzando la prima linea UHV al mondo isolata in gas (GIL) sotto il fiume Yangtze.

Operazioni SIMCOA

Miglioramento della sicurezza delle persone e dell’ambiente con il primo servizio al mondo di ispezione robotica all’interno dei trasformatori di potenza in Australia. 

Topacio, Guinea Equatoriale

Abbiamo introdotto il primo trasformatore sottomarino commerciale al mondo, per la trasmissione dell’energia, operativo dal 1999.

3D Electric powerlines over sunrise

Un secolo di pionieri, costruito per quello che verrà dopo

Le tecnologie mission-critical alla base di ogni rete moderna portano con sé più di cento anni di innovazione, dall’HVDC e dai trasformatori all’intelligenza digitale, rimodellando il modo in cui si muove l’energia. Nei prossimi venticinque anni continueremo a essere pionieri dei sistemi che resistono tranquillamente alla vita quotidiana, in modo che il primo giorno di scuola, l'intervento chirurgico di routine, il ruggito dello stadio e la cena di famiglia possano sempre contare su un potere che non fallisca. Oggi per noi. Domani per loro.

 Hitachi Energy Case Studies

Customer Stories

Scopri di più su come Hitachi Energy collabora con clienti e partner per fornire soluzioni flessibili, efficienti e sostenibili in tutto il sistema energetico.

Innovazione in azione

Sottostazioni digitali intelligenti

Digitalizzazione dei trasformatori

Gestione delle risorse aziendali per settori ad alta intensità di risorse

Soluzioni digitali per le risorse energetiche distribuite

Trasformatori per applicazioni galleggianti

Hitachi Dolwin5 , Emden, GermanyFoto Jonas Bilberg

Portfolio in evidenza

Scopri di più sui nostri prodotti di punta, soluzioni sostenibili e innovazioni rivoluzionarie.

Il nostro approccio pionieristico e il nostro retaggio

La nostra eredità

Approccio pionieristico