Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Operador/a de Máquina CNC (Banco de Talentos)

A Oportunidade:

Este cargo é responsável  por operar máquinas de usinagem CNC (máquina de comando numérico computadorizado), para usinar as peças de pequeno e médio porte, preparando a respectiva programação conforme as demandas de produção, visando garantir que a máquina execute a operação adequadamente de acordo com os padrões de qualidade e produtividade exigidos.

Como você causará impacto:

  • Preparar e programar as máquinas CNC, por meio da verificação das condições de funcionamento, ajustando medidas e outros parâmetros, realizando testes de usinagem, atendendo as demandas de produção.  
  • Efetuar os trabalhos de usinagem em peças e componentes, posicionando-as, centralizando e fixando as mesmas, conforme desenho, instruções, plano de trabalho e ordens de produção.
  • Controlar a qualidade das peças e componentes usinados, através de inspeção visual final, preenchimento de cartão de rastreabilidade, interpretação das ordens de produção, projetos, conferencia de desenhos e acabamento.
  • Efetuar registros e relatórios de produção, conferindo medidas, identificando modelos, quantidades de peças,  utilizando instrumentos de medição, inspeções visuais e check list, assim como preparar e embalar as peças conforme especificações.            
  • Atender as demandas de produção operando ferramentas de movimentação de carga, como ponte rolante e transpaleteira, obedecendo os procedimentos de Saúde, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Integridade 
  • Executar a manutenção preventiva e corretiva na máquina, por meio de inspeções durante a sua operação e ou acionando Manutenção.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.


Requisitos:

  • Ensino Médio Completo
  • Desejável  Formação Técnica em  Elétrica, Mecânica ou áreas correlatadas (completa ou cursando).
  • Conhecimento e aplicação das Políticas e Normas de Saúde, Segurança do Trabalho e Integridade. Treinamento das Ferramentas da Qualidade.

  • Conhecimento de Tornos e Fresas CNC e Centros de Usinagem Computadorizados serão diferenciais.

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-08-05
Numero di riferimento R0102901

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.