Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Lider de Produção – Vaga afirmativa para Pessoa com Deficiência

A Oportunidade:
Liderar o time operacional nas linhas de produção,  transformando peças e matérias-primas em produtos, subprodutos e componentes da empresa, buscando manter as operações de forma contínua e eficiente, de acordo com o plano de produção / volumes, prazos, procedimentos, desenhos,  padrões, políticas de qualidade, saúde, segurança e integridade.

Como você causará impacto:
  • Organizar e alocar recursos para atingir eficaz e eficientemente os objetivos de produção das linhas, indicadores da fábrica, atendendo ao plano de produção (planejamento) nos requisitos de volume, qualidade, reportes, prazos e níveis de serviço de inventário definidos.

  • Monitorar as entregas,  (plano de produção) de fabricação e montagem de componentes,  através da liderança do time operacional em suas respectivas linhas de fabricação, nas respectivas LPGs, participando das reuniões diárias de produção, orientando prioridades, discutindo os resultados dos indicadores, quantidade de sucata gerada, horas apontadas, etc.,  e solucionando os conflitos.

  • Contribuir para o aprimoramento do desempenho da produção, propondo melhoria de processos e das instalações (parque instalado), mediante o acompanhamento diário dos resultados produtivos e indicações dos operadores quanto a eventuais problemas com manutenção. 

  • Orientar e cobrar o time operacional na aderência e aplicação dos controles internos preestabelecidos, ações de qualidade, controles de produtividade, ferramentas de linha de manufatura enxuta (Lean, 4Q, TOC) entre outras, assegurando a manutenção do padrão de qualidade da empresa, assim como a aplicação do Plano Diretor de Saúde, Segurança do Trabalho e Integridade.

  • Manter estreita interface com as áreas de apoio á produção, para garantir o abastecimento de matéria prima, o entendimento técnico e especificidades requeridas em cada projeto, produto, atendendo as demandas da ordens / plano de produção, em qualquer das linhas de sua atuação, entre outras.

  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos:

  • Ensino Médio Completo. Desejável formação em curso profissionalizante e/ou técnico.

  • Conhecimento de leitura e interpretação de desenhos técnicos, diagramas e metrologia. 

  • Noções de ferramentas e metodologias de Qualidade. Aplicação das Políticas e Normas de Saúde, Segurança do Trabalho e Integridade.

  • Domínio de Sistema de Gestão da Empresa, SAP.

    A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!
     

Sede Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-02-05
Numero di riferimento R0115682

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!