Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

A Oportunidade

Este cargo é responsável por suportar a realização de estudos de viabilidade para novos investimentos, cronoanálise, lean manufacturing, entre outras atividades técnicas (baixa complexiadade), buscando otimizar os métodos, processos e equipamentos de montagem da organização de produção, a fim de minimizar custos de fabricação e atender as estratégias de negócios relacionadas à Qualidade, Eficiência, Custos e Segurança, com orientação de sua equipe.  

Como você causará impacto

  • Definir e  pesquisar metodologias e soluções para garantir produtividade, segurança e qualidade na Manufatura. Especificar materiais, equipamentos, ferramentas e instrumentos de medição necessários para o processo. Realizar análise das operações de manufatura, propondo redução dos "non value adds" e implementar as melhorias dos processos;
  • Monitorar e levantar informações, estudar e participar de oportunidades e projetos de melhoria, na metodologia Lean Manufacturing, buscando aderência aos prazos, qualidade e requisitos de custo relativo ao processo produtivo, elaborando e disponibilizando procedimentos e padrões técnicos para a produção, Elaborar procedimentos e padrões técnicos para produção (Preceito de Métodos, PA's e IT);
  • Participar das análises contribuindo para que o processo de produção esteja em conformidade com os objetivos do projeto, (atuais e novos) por meio de iniciativas e estudos técnicos, aprovando desenhos para os processos desenvolvidos internamente ou externamente e executando testes finais em relação aos mesmos conforme orientação e suporte da equipe. Promover treinamentos técnicos para a produção dos procedimentos relacionados ao processo melhorado ou implementado;
  • Manter as atividades de apoio à Produção, discutindo os assuntos da área com a equipe, para esclarecer dúvidas técnicas, especificar materiais, equipamentos, ferramentas e instrumentos de medição. Realizar as adequações dos processos em conformidade com as NRs necessárias;
  • Manter-se atualizado as  novas tecnologias de processo para melhorar a produtividade, a qualidade e a redução de custos, participando da definição e liderança das atividades de teste, os critérios de aprovação e as opções de fornecedores externos.
  • Realizar cálculo de retorno de investimento para projetos CAPEX; Submeter projetos de investimentos (CAPEX) para aprovação e realizar o follow up dos gastos incorridos.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos

  • Formação Superior completa em Tecnólogo de Processos Industriais ou Engenharia de Produção.
  • Inglês intermediário é requerido.
  • Conhecimento de Cronoanálise, Tempos e Métodos.
  • Conhecimentos de Ferramentas da Qualidade, Lean Manufacturing, Teoria de Restrição.
  • Conhecimento e aplicação das Políticas e Normas de Saúde, Segurança do Trabalho e Integridade.
  • Desejável Conhecimento de SAP, AutoCad, Excel avançado.
  • Aptidão para realização de cálculos (taxa homem/hora). 

Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!

Sede Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Quality Management
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-03-24
Numero di riferimento R0122901

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!