Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Técnico de Segurança do Trabalho JR

A oportunidade:

Responsável pela execução de atividades técnicas na área de Saúde, Segurança do Trabalho e proteção ao Meio Ambiente da Unidade/Local designado, atuando na manutenção de programas de prevenção a acidentes e doenças ocupacionais, programas de conscientização e sensibilização ambiental, realizando inspeções nas áreas da empresa, verificando as condições de saúde, trabalho e de segurança, efetuando análises de riscos ou ocorrências de acidentes, orientando a adequada utilização de Equipamentos de Proteções Individuais e coletivas (EPI’s/EPC’s), sugerindo medidas preventivas ou corretivas, bem como a verificação do atendimento dos requisitos de meio ambiente, visando resguardar a saúde e integridade física dos colaboradores e atendimento a normas reguladoras e legislação vigente.
 

Como você causará impacto:

  • Efetuar inspeções diárias nas unidades da empresa para analisar situações de suposto perigo e não conformidades com base nas normas, procedimentos da empresa e requisitos legais, para propiciar ações preventivas e corretivas na empresa.

  • Atender as politicas, padrões e regulamentações da empresa, assim como as exigências legais,  respondendo aos programas de auditoria e certificações, (ISO 14001 e ISO 45001), apoiando aos gerentes de linha e supervisores na compreensão de obrigações, responsabilidades e como cumprir suas funções, de acordo com a lei local de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (HSE) e com a política, instruções e padrões do Grupo HITACHI.                                                  

  • Instruir e orientar colaboradores com relação a normas e procedimentos seguros de trabalho, conceitos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, utilização de equipamentos de proteção  entre outros relacionados, esclarecendo possíveis dúvidas.                                               

  • Liberar serviços nas Unidades, verificando atividades de risco, definindo procedimentos e EPIs ou EPCs envolvidos, para garantir a execução dos serviços de maneira adequada e segura.

  • Participar de reuniões e a eleição da CIPA, levantando temas a serem discutidos, colaborando em situações e discussões, registrando as atas de reuniões, visando atendimento a legislações pertinentes.

  • Realizar o levantamento de perigos e riscos nos quais todos os trabalhadores estão expostos na atividade, disponibilizando as informações para a criação do perfil profissiográfico dos cargos, entre outras necessidades legais.                                                  

  • Executar os projetos e rotinas relacionados à saúde, segurança e meio ambiente,  treinando, facilitando, e outros fatores relevantes para o sucesso e implantação dos mesmos, tais como: (CIPA -Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), SIPAT (Semana Interna de eventos Prevenção Acidentes de Trabalho), Treinamento de Integração, Emissão de PGR Laudos de condições ambientais da área,  Licença Operacional Ambiental, Plano de Atendimento a Emergências, Monitoria de indicadores da ETE (Estação de Tratamento de Efluentes),  Sustainability Report, entre outras demandas / projetos da área.

  • Elaborar/monitorar os documentos básicos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, incluindo PGR, CIPA , SESMT entre outros.

  • Levantar informações e preparar indicadores estatísticos das vistorias realizadas, doenças profissionais, acidentes do trabalho e trajeto, propondo ações corretivas e preventivas que permitam a redução dos índices que estejam acima de limites aceitáveis.                                        

  • Efetuar fiscalização dos programas e planos ambientais, através do suporte no planejamento e implementação, bem como execução, controle e aplicação das necessidades ambientais em cumprimento aos programas estabelecidos, exigências, compromissos assumidos e atendimento da legislação vigente.

  • Acompanhar e controlar: programas de utilização racional de energia e água; Programas de redução de emissões atmosféricas; Programas de responsabilidade social.

  • Fornecer suporte em saúde, segurança do trabalho e meio ambiente em projetos de sistemas e outros diversos das áreas em toda a empresa, contribuindo desde a preparação da proposta e durante todo o processo em campo, envolvendo mobilização, construção, montagem, comissionamento e desmobilização.

  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis. 
                                                      

Requisitos:

  • Formação técnica na área de Segurança do Trabalho.

  • Ensino Médio Completo.

  • Conhecimento e aplicação das Políticas e Normas de Saúde Segurança do Trabalho e Integridade.

  • Conhecimentos em normas Regulamentadoras e Técnicas da ABNT.

  • Conhecimento da portaria 3214/78, legislação previdenciária, NBRs e legislação de segurança do trabalho. Primeiros Socorros, Prevenção e Combate a Incêndio;

  • Disponibilidade para atuar presencial em Blumenau / SC.

     

Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!

Sede Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Legal, Compliance & Audit
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-04-09
Numero di riferimento R0122893

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!