Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Analista de Suporte à Vendas Pleno

A Oportunidade:

Executar as atividades de suporte a Vendas dentro da unidade HV, seguindo orientações e treinamentos recebidos, bem como as políticas e procedimentos prestabelecidos. Contribuirá com a preparação de propostas técnico comerciais dos produtos de alta tensão da Hitachi Energy, com o objetivo de incrementar as vendas da área.

Como você causará impacto:

  • Atuar na elaboração de propostas técnico comerciais, atendendo necessidades dos clientes internos e externos, buscando estabelecer relacionamento comercial e apoiando com a concretização das vendas para pacotes de equipamentos de pátio;

  • Prestar suporte ao time de vendas corporativo, parceiros comerciais (distribuidores, OEM´s, EPC´s, etc) e as outras áreas da empresa, atendendo suas demandas com o envio de propostas, preços, catálogos de referência, cotações, prazos de entrega, dados de mercado, etc;

  • Atender e suportar as demandas comerciais de clientes, utilizando-se dos recursos disponíveis, Sales Force, Site, Planilhas de Cálculo de Preços, Planilhas de Custo de Materiais, Politicas e Procedimentos de Vendas e de Registros de Ordens;

  • Manter estreito relacionamento com os vendedores e clientes locais, apoiando no produto a ser cotado/especificado e na elaboração de cotações e preços com base nas especificações técnicas de clientes;

  • Uma vez feita a venda, conferir se pedido do cliente corresponde ao que foi cotado (preços, quantidade, impostos aplicáveis, prazos de entrega, condições de pagamento, etc) garantir que o processo seja registrado, atualizando nas ferramentas de controle (ex. Sales Force) e transferido para a área de operações a gestão do processo;

  • Apoiar as demandas da área com levantamento de custos, preparação do preços de vendas, respostas sobre a aplicação dos produtos, melhorias de processo, etc.


Requisitos:

  • Ensino Superior Completo em Engenharia (Elétrica, Eletrotécnica, etc)
  • Noções Tributárias/Fiscais e Experiência com Negociação Comercial
  • Domínio do Pacote Office
  • Conhecimento em SalesForce e SAP
  • Inglês e Espanhol Intermediário à Avançado

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Sales, Marketing & Product Management
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-05-14
Numero di riferimento R0119694

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!