Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Die Möglichkeit

Als Junior Bauleiter wirst du auf einen Lernpfad geschickt, der dich darauf vorbereitet, auf HVDC-Baustellen effektiv als Baustellenleiter zu arbeiten. Dabei fungierst du auf einer komplexen Baustelle als Stellvertreter eines erfahrenen Baustellenleiters oder leitest mit Unterstützung eines Mentors weniger komplexe Projekte.

Die Stelle ist für mindestens drei Jahre an verschiedenen Standorten in Deutschland vorgesehen und anschließend in Deutschland oder einem anderen Land, in dem Hitachi Energy Projekte durchführt. Diese Position ist vollständig vor Ort angesiedelt.

Von dir wird erwartet, dass du Erfahrung in der Leitung von Baustellen als Baustellenleiter oder Bauleiter mitbringst, unabhängig von der Größe oder Art des Unternehmens. Die Rolle erfordert die Teilnahme an Schulungen, Kursen und Beurteilungen. Für den Aufstieg zum Baustellenleiter musst du Fähigkeiten, Erfahrung, die passende Denkweise und die erforderlichen Kompetenzen nachweisen. So stärkst du das Vertrauen des Unternehmens in deine Fähigkeit, Projekte erfolgreich zu leiten.

Das kannst Du bewirken

  • Du unterstütz die Aktivitäten auf der Baustelle voran, um die vertraglichen Ziele zu erreichen. Du unterstütz den Baustellenleiter bei der Führung von Subunternehmern und Hitachi-Energy-Baustellenpersonal und stellst sicher, dass das gesamte Personal auf der Baustelle über den Arbeitsumfang (Scope of Work - SoW) und die Arbeitsaufteilung (Division of Work - DoW) gut informiert ist
  • Du unterstütz das Änderungsmanagement auf der Baustelle, einschließlich der Änderungsaufträge an Subunternehmer
  • Du gewährleistest, dass alle Tests durchgeführt und vom Kunden gemäß den Vertragsbedingungen abgenommen werden. Du förderst eine Kultur des richtigen Verständnisses und der Einhaltung der Gesundheits-, Umwelt- und Sicherheitsanforderungen des Unternehmens, des Kunden und der örtlichen Behörden durch das gesamte Standortpersonal
  • Du stellst sicher, dass alle Tätigkeiten mit der erwarteten Qualität ausgeführt werden und dass alle Qualitätsaufzeichnungen erstellt und ordnungsgemäß archiviert werden
  • Du gewährleistest, dass alle Tätigkeiten innerhalb der vertraglich festgelegten Zeitpläne und Meilensteine durchgeführt werden. Du verstehst das Projektbudget und stellen sicher, dass die Kosten für die Tätigkeiten auf der Baustelle innerhalb des Budgets bleiben
  • Du sorgst für eine strukturierte, aktuelle und verlässliche Dokumentationsführung vor Ort und stellen sicher, dass die Arbeiten nach den neuesten genehmigten Prozessen, Anweisungen und Richtlinien durchgeführt werden
  • Du stellst sicher, dass die vertraglichen Verpflichtungen zur Zufriedenheit unserer Kunden erfüllt werden

Das bringst Du mit

  • Du hast ein Bachelor- oder Masterstudium im Bereich Bauingenieurwesen, oder einem verwandten Bereich
  • Anerkannte Zertifizierungen und Ausbildungen in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und Sicherheit. IOSH oder NEBOSH bevorzugt
  • Du bringst Erfahrung als Baustellenleiter oder Bauleiter bei industriellen Bauprojekten
  • Erfahrung mit HGÜ-Stromrichterstationen ist ein wünschenswert
  • Du hast Erfahrung mit Bauarbeiten, Installationen und/oder Inbetriebnahmen
  • Bereitschaft vor Ort auf der Baustelle zu arbeiten
  • Du hast einen gültigen Führerschein der Klasse B und einen PKW
  • Du sprichst Deutsch und Englisch verhandlungssicher

Mehr über uns

  • Gehaltszahlungen gemäß IG Metall Tarifvertrag, inklusive der tariflichen Sonderzahlungen
  • 30 Urlaubstagen
  • Nutzung vieler Fitnessinstitutionen in ganz Deutschland
  • Motiviertes, herzliches Team mit jungen und sehr erfahrenen Kollegen
  • Unterstützung bei deinem möglichen Umzug zu einem unserer Standorte

Sede Mannheim, Baden-Wurttemberg, Germany
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-06-30
Numero di riferimento R0135553

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.