Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Setzen Sie auf Vielfalt und Innovation!

High-Voltage Direct Current (HVDC) ist ein Schlüsselfaktor für ein klimaneutrales Energiesystem. Die Technologie ist hocheffizient für die Übertragung großer Strommengen über große Entfernungen, die Integration erneuerbarer Energien und die Vernetzung von Netzen und eröffnet neue nachhaltige Übertragungslösungen. Als Teil des HVDC-Teams in Deutschland (DEHVDC) leisten Sie einen wertvollen Beitrag, die Energiewende in Deutschland und der Welt voranzutreiben.

Über die Position

Wir suchen Sie als engagierten und zuverlässigen HSE Fachkraft Baustelle (w/m/d) für eine spannende Tätigkeit auf unseren Baustellen. Diese Position erfordert vollständige Anwesenheit vor Ort.

Das können Sie bewirken

  • Sie fungieren als HSE-Ansprechpartner für die Baustelle und koordinieren sich sowohl mit dem Führungsteam vor Ort als auch mit dem Projektteam und dem Management

  • Zur Erstellung von HSE-Berichten stellen Sie sicher, dass vorausschauende und reaktive Kenngrößen erfasst und gemeldet werden

  • Unterstützung des Projektteams bei der Vorbereitung, Einführung und Verbesserung des baustellenspezifischen HSE-Systems

  • Mitwirkung, Überprüfung und Unterstützung bei der Erstellung von Sicherheitsunterlagen (z. B. Gefährdungsbeurteilung/Arbeitsablaufbeschreibung und Arbeitserlaubnis)

  • Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen; Aufbau und Pflege intensiver Kontakte mit den HSE-Vertretern des Auftraggebers und der Nachunternehmer

  • Sie beteiligen sich an der Koordinierung von Aktivitäten auf der Baustelle, um sicherzustellen, dass die Aktivitäten gemäß den festgelegten HSE-Anforderungen geplant und durchgeführt werden

  • Anleitung und Beratung des Personals vor Ort in Fragen zu HSE

  • Sie sind ein aktives Mitglied des HSE-Teams, interagieren mit dem Personal vor Ort und leben die HSE-Prozesse von Hitachi Energy vor

  • Sie informieren das Team vor Ort bezüglich der Einhaltung von baustellenspezifischen Umweltschutzmaßnahmen (z.B. Abfallmanagement, Schutz von Flora und Fauna, Verwendung von umweltgefährlichen Stoffen) und überprüfen die Einhaltung dieser

Das bringen Sie mit

  • Englisch und Deutsch (fließend in Wort und Schrift) 

  • Umfassende Erfahrung als HSE-Koordinator im Projektgeschäft ähnlicher Größe/Komplexität oder andere vergleichbare nachgewiesene Tätigkeit

  • Qualifikation als Fachkraft für Arbeitssicherheit nach ASiG 

  • Qualifizierung zum Sicherheits- und Gesundheitskoordinator nach RAB 

  • Erfahrung im Bereich der elektrischen Sicherheit, einschließlich Hochspannungsverteilung

  • Verhaltensbasierter Arbeitsschutz ist für Sie ein zentraler Wert

  • Durch Ihre offene Kommunikation sind Sie in der Lage, andere positiv zu motivieren sowie kritische Situationen und Konflikte zu lösen

Mehr über uns

  • Möglichkeit zur Mitgestaltung in einem wachsenden Arbeits- und Marktumfeld 

  • Attraktives Gehalt nach dem IG Metall-Tarifvertrag Baden-Württemberg, 30 Urlaubstage, Sonderzahlungen, Zusatzleistungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld

  • Altersvorsorgewirksame Leistungen & Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung 

  • Kinderferienhaus und Kinderbetreuungszuschuss 

  • Nutzung von vielen Fitnessstudios in ganz Deutschland mit über 7500 Partnern für Ihren Workout mit unserem EGYM Wellpass

Sede Mannheim, Baden-Wurttemberg, Germany;
Hamburg, Hamburg, Germany
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro Hybrid
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Legal, Compliance & Audit
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-07-17
Numero di riferimento R0128558

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.