Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

A Oportunidade

Atuar no desenvolvimento, revisão e otimização de projetos eletromecânicos de subestações de energia, realizando análises técnicas, dimensionamentos e definição de soluções que atendam aos requisitos de custo, prazo, qualidade e segurança. O profissional será responsável pela elaboração e compatibilização de layouts, implantação de equipamentos, estruturas e barramentos, garantindo a integração entre as disciplinas de engenharia. É necessário possuir experiência em projetos de subestações, principalmente de alta tensão, domínio dos critérios de projeto eletromecânico, análise de especificações técnicas e interface com as áreas civil e elétrica, contribuindo para a entrega de soluções técnicas eficientes, seguras e alinhadas às necessidades do cliente.

Como você causará impacto

• Coletar e levantar informações necessárias para apoiar o desenvolvimento de projetos, realizando simulações e dimensionamentos, utilizando softwares específicos, apoiando e atendendo às solicitações e necessidades das soluções da Engenharia em estudos preliminares ou de viabilização.

• Coletar e levantar dados internamente e/ou em campo e verificar as especificações necessárias para a elaboração de projetos e desenhos, podendo incluir visitas técnicas.

• Analisar as necessidades identificadas nos projetos, interpretando documentos de apoio, tais como instalações, especificações, croquis, normas e outros, observando características técnicas, esboçando desenhos, definindo formatos, escalas e outros.

• Executar e desenvolver projetos de complexidade intermediária ou partes de projetos para fabricação de produtos, componentes e outros designados.

• Analisar e realizar o dimensionamento de equipamentos, sistemas, componentes e outros relacionados, por meio de estudos baseados nos conhecimentos dos equipamentos e nas necessidades dos clientes.

• Acompanhar e controlar os planos de execução, preparando listas com as especificações de materiais e equipamentos, orientando o detalhamento de desenhos, acompanhando a fabricação, montagem, testes e instalação, prestando as informações necessárias para assegurar o cumprimento de normas, regulamentos e padrões de qualidade e produtividade exigidos.

• Ler e interpretar normas, especificações técnicas e demais documentos de projeto para garantir conformidade e qualidade, bem como gerar listas detalhadas de materiais, seguindo as especificidades requeridas, os procedimentos da área e os padrões da empresa.

• Especificar e solicitar materiais e equipamentos, com o suporte de fornecedores e com base no conhecimento das necessidades dos clientes.

• Acompanhar e apoiar a execução de projetos, analisando a conformidade em relação às especificações e propondo adaptações quando necessário.

• Contatar, eventualmente, fornecedores e prestadores de serviço para avaliar orçamentos e prazos de entrega, realizar visitas e perícias técnicas, atestando ou recomendando a compra de materiais ou a contratação de terceiros.

• Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos

  • Formação: Ensino Médio Completo. Desejável formação Técnica em Elétrica, Mecânica ou áreas afins.
  • Inglês desejável.
  • Conhecimento de softwares de desenhos: AutoCad e desejável Revit.
  • Experiência em projetos de subestações, principalmente de alta tensão.
  • Domínio dos critérios de projeto eletromecânico, análise de especificações técnicas e interface com as áreas civil e elétrica.
  • Desenho Industrial, metodologias de projetos, parâmetros produtivos.
  • Seleção e aplicação de materiais.
  • Conhecimento de processos produtivos e sistemas da qualidade.

Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!

#LI-Hybrid

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro Hybrid
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-09-09
Numero di riferimento R0143827

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.