Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Analista de Planejamento de Sistemas

A Oportunidade:


Responsável por estabelecer critérios de linha de base para planejar e programar a carga de trabalho relativa a vários projetos de engenharia. Preparar relatórios de status de planejamento e agendamento de projetos e recomendar ações corretivas. Realizar o replanejamento necessário para examinar o escopo do trabalho e serviços, estrutura analítica do trabalho, qualidade e quantidades de engenharia, obrigações financeiras e contratuais e divisão de responsabilidade para controlar e relatar as atividades de planejamento e programação. Trabalhar com terceiros para garantir que os planos sejam realistas e alcançáveis; analisar as informações de progresso do contratante de terceiros. Preparar cronogramas para comissionamento e start-up. Auxiliar a equipe de controle do projeto no estabelecimento de um índice de desempenho do projeto.


Como você causará impacto:


  • Liderar, acompanhar e fornecer suporte de maior complexidade  durante o processo de oferta com as estimativas de duração dos processos e fornecimentos.
  • Liderar e/ou elaborar eap (estrutura analítica do projeto / work breakdown structure) após aceitação, detalhando todo o fornecimento que faz parte do contrato.
  • Liderar e/ou elaborar cronograma detalhado do projeto na inicialização do projeto, expandindo todas as tarefas das engenharias, de suprimentos e posteriormente de serviços de campo.
  • Acompanhar o avanço de todas as tarefas e acompanhar a evolução e andamento do projeto, através da lista de documentos de engenharia, dos planos de suprimentos e dos relatórios de avanço de obra.
  • Validar material desenvolvido pelos demais membros da equipe e/ou elaborar relatório de medição de on time delivery das tarefas determinadas do projeto, classificadas por processo, bem como de medição de aderência ao planejado de todas as tarefas em execução, também classificadas por processo ou projeto, além do caminho crítico do projeto e uma análise de riscos e oportunidades.
  • Liderar o suporte para a equipe do projeto na elaboração dos boletins de medição, dos relatórios de receita, das previsões de cash in e de cash out.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis

Requisitos:


  • Formação: Superior Completo em Administração, Engenharia Elétrica ou Civil.
  • Necessário Inglês avançado.
  • Disponibilidade para viagens (Viagens eventuais, conforme demanda de projeto).
  • Domínio nos processos e métodos de planejamento de projetos, materiais e produção.
  • Conhecimento avançado em MS Project e Primavera P6.
  • Conhecimento em obra civil e em montagem eletromecânica, gestão de projeto e diferencial em experiência em construção de subestações.

Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!


#LI-Hybrid

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro Hybrid
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-10-01
Numero di riferimento R0143270

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.