Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Prøveingeniør – Vern- og kontrollanlegg

Bak hvert lys som tennes, hver fabrikk som produserer og hver ladestasjon som brukes, finnes en kritisk infrastruktur som må fungere. Nå har du muligheten til å bli en del av teamet som sørger for nettopp dette.

 

Hos oss får du jobbe med noen av landets mest avanserte elektriske anlegg på de høyeste spenningsnivåene. Hvis du trigges av å løse komplekse utfordringer, finne feil som andre ikke ser, og stadig utvikle kompetansen din, vil du trives godt her. Ingen dager er like, og du vil møte nye problemstillinger som utfordrer og utvikler deg faglig.

 

Norge står foran en omfattende elektrifisering, og behovet for å styrke og bygge ut kraftnettet har aldri vært større. Samtidig blir infrastrukturen stadig mer kompleks. Derfor trenger vi dyktige og nysgjerrige mennesker som ønsker å bidra til å forme fremtidens energisystem.

 

Hos oss blir du en del av en lærende organisasjon hvor kunnskap deles, samarbeid verdsettes, og hvor du blir sett, hørt og respektert. Sammen sørger vi for at samfunnskritisk infrastruktur fungerer i dag, samtidig som vi bygger grunnlaget for morgendagen.

 

Den vanlige arbeidsuken består av reise til anlegg fra mandag til torsdag, og ved langvarige prosjekter følger man en rotasjonsordning med fire dager på jobb og tre dager fri. Forarbeid og planlegging utføres på kontoret. I denne rollen får du ansvar for testperioden fra start til slutt, og du blir en nøkkelperson i arbeidet med HMS og kvalitetssikring ute på anlegg.

 

Dine oppgaver

  • Kontrollere og teste vern- og kontrollanlegg før idriftsettelse.
  • Gi teknisk støtte til prosjektleder og montasjeteam.
  • Gjennomføre testing og funksjonskontroll av anlegg før spenningssetting.
  • Følge opp anlegget under og etter idriftsettelse.
  • Feilsøke og oppdatere teknisk dokumentasjon.
  • Utarbeide dokumentasjon til kunde ved prosjektavslutning.

 

Din bakgrunn

  • Fagbrev med sertifikat (Gr. L, H, A) er et krav.
  • Fordel med utdanning som elkraftingeniør eller -tekniker.
  • Erfaring fra energiforsyning, kraftbransjen eller elektrifisering av industrianlegg er ønskelig.
  • Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig.

 

Vi tilbyr

  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
  • Et godt og stabilt arbeidsmiljø der både medarbeidere og ledere bryr seg.
  • God opplæring fra kollegaer som ønsker å dele sin kompetanse med deg.
  • Gode arbeidstidsordninger, samt fleksibilitet knyttet til arbeidstid, overtid og avspasering.
  • Generelt gode lønnsbetingelser, forsikringsordninger og godtgjøring på reiser.

 

 

For spørsmål rundt rollen kan du kontakte Stein Inge Smoge: stein-inge.smoge@hitachienergy.com

 

Arbeidssted ved kontordager: Oslo eller Bergen.

 

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Hitachi Energy forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Vi gjør oppmerksom på at vi i samarbeid med CheckIris utfører bakgrunnssjekk av alle kandidater som tilbys ansettelse i Hitachi Energy Norge, samt egnethetsvurdering med hjemmel i Energiloven.

Det forutsettes at kandidaten oppgir relevante opplysninger for vurdering av kandidatens sikkerhetsmessige egnethet m.v.

Sede Oslo, Oslo, Norway;
Bergen, Vestland, Norway
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro Hybrid
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-10-12
Numero di riferimento R0115444

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.