Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Operador VP I - Tratamento de Óleo/Vapor Phase

A oportunidade:

Operar equipamentos, executando os processos de menor complexidade relativos a vácuo, drenagem, enchimento e operações das estufas de secagem, em Transformadores fabricados pela empresa nas linhas de fabricação,  visando atender as especificações de produtos conforme projetos, normas e procedimentos técnicos,  cumprindo os requisitos de Qualidade, Saúde, Segurança do Trabalho,  Meio Ambiente e Integridade.


Como você causará impacto:

  • Executar processos de  menor complexidade de drenagem e enchimento em produtos atendendo às ordens de produção, conforme orientações especificas recebidas, instruções e procedimentos, requisitos de qualidade,  segurança do trabalho, meio ambiente e integridade e dentro do prazo definido.
  • Executar os processos de vácuo em transformadores conforme plano de produção, seguindo instruções de trabalho e especificação técnica, de acordo com os procedimentos de segurança, qualidade e dentro do prazo definido.
  • Identificar a sequência das operações de montagem dos produtos da empresa, conforme orientação recebida, maior nível de supervisão e plano de produção para operações das estufas de secagem, utilizando adequadamente máquinas e equipamentos conforme procedimentos preestabelecidos.
  • Contribuir e atestar a qualidade dos produtos nas linhas de montagem, através do auto controle em cada operação/tarefa e da execução de ensaios e testes, seguindo as instruções de trabalho e procedimentos preestabelecidos, assim como inspeções visuais e utilização de ferramentas de medição, registrando, se necessário os resultados obtidos;
  • Executar a movimentação interna de carga de produtos e matérias primas, peças e ou ferramentais, quando habilitado, seguindo os procedimentos internos preestabelecidos e normas de segurança. 
  • Realizar limpeza e conservação de máquinas, equipamentos e/ou local de trabalho, visando mantê-los em perfeito estado de funcionamento, conservação e utilização.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis. 

Requisitos:

  • Ensino Médio Completo.
  • Desejável Técnico em Elétrica, Mecânica ou áreas afins.     
  • Desejável conhecimentos de processos com máquinas de vácuo, secagem, estufas e normas aplicáveis.
  • Compreensão básica de conceitos digitais e de dados
  • Capacidade de utilizar ferramentas e resultados de dados conforme as orientações para a prestação de serviço


Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!                                  

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-10-15
Numero di riferimento R0147777

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.