Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Staż - Techniczne Wsparcie Sprzedaży


Stanowisko


Dział Transformatorów poszukuje osoby, która chce wykorzystać swoją wiedzę z zakresu elektrotechniki i energetyki w środowisku biznesowym.


To idealna rola dla osób studiujących na kierunkach inżynierskich, które interesują się transformatorami oraz urządzeniami elektroenergetycznymi i chcą zobaczyć, jak wiedza techniczna przekłada się na realne projekty oraz sprzedaż zaawansowanych rozwiązań technologicznych.


Na tym stanowisku zdobędziesz praktyczne doświadczenie w pracy z parametrami transformatorów oraz poznasz proces ofertowania i współpracy z klientem w branży energetycznej.

 

 

Twoje obowiązki

 

  • Nauka i analiza parametrów znamionowych transformatorów
  • Zapoznanie się z normami i standardami (m.in. PN-IEC) w obszarze elektroenergetyki
  • Wsparcie w przygotowaniu wycen transformatorów na podstawie dokumentacji technicznej i list materiałowych
  • Udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej (Prawo Zamówień Publicznych) we współpracy z konstruktorami i działem technicznym
  • Nauka pracy z systemem SAP w kontekście sprzedaży technicznej
  • Współudział w analizie rynku oraz tworzeniu strategii sprzedaży transformatorów

 

 

Twoje kompetencje

 

  • Status studenta/studentki kierunków: elektrotechnika, energetyka, inżynieria elektryczna, automatyka i robotyka (lub pokrewne)
  • Podstawowa wiedza o transformatorach, maszynach elektrycznych, układach elektroenergetycznych
  • Podstawowa umiejętność czytania dokumentacji technicznej
  • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Podstawowa znajomość Excela (zestawienia, wykresy, analiza danych)
  • Dokładność, analityczne podejście i dobra organizacja pracy
  • Proaktywność oraz chęć rozwoju w obszarze sprzedaży technicznej

 


Więcej o nas


Oferujemy poniższe benefity:

  • Elastyczne godziny pracy
  • Dostęp do platformy e-learningowej
  • Karta Multisport
  • Udział w imprezach firmowych i innych wydarzeniach


Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach. Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.


*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.


We are committed to full transparency and compliance with all legal requirements, ensuring that every candidate knows exactly what to expect at each stage of the recruitment process. Once the process is successfully completed, we will share detailed information about financial conditions and benefits with the selected candidate. Before signing the contract, you will receive all remaining details of the offer, giving you the time and space to review everything carefully.


*Applicable only for Poland location, in accordance with local law regulations.

Sede Lodz, Lodz, Poland
Tipo di lavoro Part time
Modalità di lavoro Hybrid
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Intern
Contratto Casual (Fixed Term) (Seasonal)
Data di pubblicazione 2026-10-20
Numero di riferimento R0121770

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.