Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

The Customer Training Coordinator is responsible for: 

 

  • Coordinate the processes for Power Quality Solutions Customer Trainings. In this role, the training coordinator will be responsible to organize the demands related to customer trainings, both during tender stage and during project execution. 

  • During the tender stage, the Customer Training Coordinator is responsible to define the training program and calculate the costs to execute it. The training program must be based on the customer requirements and specifications.  

  • During the execution, the Training Coordinator is responsible to make sure that all the deadlines are accomplished, and the trainings are planned well in advance, including material preparation, updates, logistics and resources.  

  • The Customer Training Coordinator is responsible to make sure that the necessary alignment is done with the different departments, being responsible to organize and coordinate meetings and processes. 

  • This role is part of the Engineering team and will interact cross functionally in the organization. The Customer Training Coordinator will be working closely with different departments and units across the globe since many of the trainings are prepared on demand for them. 

  • Update Training documentation, develop and standardize the training material and make it accessible to the organization. 

Sede Chennai, Tamil Nadu, India
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Customer Service & Contact Center Operations
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-10-21
Numero di riferimento R0141266

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.