Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

·        Preparation of Single Line Diagram/Protection Single Line Diagram.

·        Preparation of Panel Layout and BOM

·        Preparation of Protection and Control Panel schematics for Medium/High Voltage Substation.

·        Preparation of Junction Box for CT, VT, and Density monitors, AC / DC Load calculation.

·        Preparation of Trip Matrix and IO Signal list.

·        Preparation of Interlocking table and schematics for various Busbar configurations.

·        Addressing the technical queries raised by the customer during the execution of a project, if required.

·        Interaction with various cross-function teams like Primary, Project Management, and Production, when required.

·        Self-reviewing the documents before submitting them to Lead Engineer.

·        Generating Preliminary BOM by understanding the importance and consequences of releasing it.

·        Preparation of Mimic boards in line with SLD and Layout drawings.

·        Understanding and preparation of Communication Architecture diagrams.

·        Preparation of protection schematics (Trafo, Line, Busbar, Generator) when we’ve integrated protection in LCC . Selection of Bay Control Unit and other protection IEDs.

·        Preparation of complete Digital Control & Protection drawings as part of Digital Substation (with NCITs, MU’s, SAM600 modules, etc...).

·        Configuration Relays and Testing of Relays added advantage.

·        Adhering to applicable codes, practices, QA/QC policies, performance standards, and specifications.

·        Living Hitachi Energy’s core values safety and integrity, which means taking responsibility for your own actions while caring for your colleagues and the business.

Sede Chennai, Tamil Nadu, India
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-10-26
Numero di riferimento R0139862

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.