Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Über die Position

Als Shift Leader Nutkanal übernimmst Du die fachliche Führung Deiner Schicht und arbeitest aktiv in der Produktion mit. Du organisierst den täglichen Ablauf, unterstützt Dein Team bei technischen Fragen und sorgst dafür, dass Sicherheit, Qualität und Liefertermine stimmen. Dabei bist Du die erste Ansprechperson in Deiner Schicht und stehst im engen Austausch mit der Teamleitung.

Unser Standort in Klingnau ist ein Kompetenzzentrum für hochpräzise Kunststoffverarbeitung. Wir fertigen hochwertige Isolationslösungen für Anwendungen in der Energieerzeugung und -verteilung, im Bahnbereich, in der Raumfahrt und in der Industrie. Ein motiviertes Team, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege prägen unsere Zusammenarbeit.

 

Das kannst Du bewirken

  • Fachliche Führung der Mitarbeitenden innerhalb der Schicht, Festlegung klarer Prioritäten sowie Unterstützung bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder
  • Koordination des Personal- und Anlageneinsatzes gemäß der vorgegebenen Produktionsplanung unter Berücksichtigung von Terminen, Qualität und Leistung
  • Aktive Mitarbeit in der Produktion, einschließlich des Einrichtens und Bedienens von Pressen und Anlagen zur Herstellung von Nutkanälen und Isolationsbauteilen
  • Überwachung der Fertigungsprozesse, Durchführung von Qualitätsprüfungen sowie nachvollziehbare Dokumentation von Ergebnissen und Abweichungen
  • Organisation der Materialbereitstellung und Sicherstellung eines reibungslosen Produktionsablaufs innerhalb der Schicht
  • Einleitung erster Maßnahmen bei Störungen sowie rechtzeitige Einbindung der Teamleitung, Qualitätssicherung oder Instandhaltung
  • Sicherstellung einer vollständigen Schichtübergabe mit Informationen zu Auftragsfortschritten, Störungen und offenen Maßnahmen
  • Konsequente Umsetzung der Vorgaben zu Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Ordnung sowie Vorbildfunktion innerhalb des Teams
  • Aktive Einbringung von Verbesserungsvorschlägen zur Reduzierung von Ausschuss, Stillständen und unnötigen Transportwegen

Das bringst Du mit

  • Abgeschlossene technische oder handwerkliche Ausbildung, z. B. als Polymechaniker, Produktionsmechaniker, Kunststofftechnologe oder Schreiner
  • Mehrjährige Erfahrung in der industriellen Fertigung; Erfahrung mit Pressen oder in der Kunststoffverarbeitung ist von Vorteil
  • Freude daran, Verantwortung für ein Team zu übernehmen; erste Erfahrung in der fachlichen Führung ist von Vorteil
  • Sicherer Umgang mit technischen Zeichnungen, Stücklisten und Arbeitsanweisungen sowie ein ausgeprägtes Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein
  • Klare, respektvolle Kommunikation, eine selbstständige Arbeitsweise und die Fähigkeit, auch bei Störungen ruhig und lösungsorientiert zu handeln
  • Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil sowie Bereitschaft zum Einsatz im 2-Schichtbetrieb 

Mehr über uns

Wir bieten eine vielseitige Aufgabe, in der Du praktische Mitarbeit mit fachlicher Führung verbindest. Du kannst Deine Erfahrung einbringen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit einem engagierten Team die Abläufe in der Nutkanalfertigung weiterentwickeln.

Sede Klingnau, Aargau, Switzerland
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-11-19
Numero di riferimento R0151240

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.