Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

I commutatori T-Sync di Hitachi Energy offrono una soluzione di sostituzione semplice per le utility polacche

Customer Story | 3 min read

I commutatori sono componenti critici che regolano la tensione di uscita di un trasformatore. Hitachi Energy, leader nella tecnologia dei trasformatori e dei commutatori, ha progettato con successo un commutatore con dimensioni più ridotte rispetto alle soluzioni convenzionali presenti sul mercato.

Hitachi Energy’s on-load tap-changer helped minimize the transformer’s dimensions, permitting the new transformer to fit the existing transformer cell precisely.

Il produttore di trasformatori EthosEnergy ha installato per la prima volta i commutatori compatti a stella trifase, parte della piattaforma T-Sync, che consentono di ridurre le dimensioni dei suoi trasformatori.

Le competenze principali di EthosEnergy si concentrano su soluzioni di servizio professionali e complete relative a generatori, trasformatori, componenti meccanici di turbine ed elementi in acciaio per la generazione di energia. Lo stabilimento di Lubliniec si trova nella parte settentrionale della regione della Slesia, in Polonia. Ethos produce trasformatori fino a 500 MVA e 400kV.

L'energia elettrica deve essere prodotta costantemente a una velocità tale da soddisfare la domanda istantanea. Questo è possibile solo con trasformatori dotati di commutatori sotto carico per mantenere un livello di tensione stabile in condizioni di carico dinamico.

EthosEnergy ha installato i commutatori sotto carico e le boccole T-Sync di Hitachi Energy in un nuovo trasformatore per uno dei maggiori produttori di energia polacchi.

Il commutatore sotto carico VUCLRN 380/1600 fa parte della gamma di commutatori T-Sync di Hitachi Energy ed è stato prodotto in tempi record.

L'innovativa soluzione tecnica di sostituzione, l'offerta interessante e la vasta esperienza di Hitachi Energy le hanno permesso di aggiudicarsi il contratto, con l'offerta di un pacchetto di boccole e commutatori sotto carico.

La sfida

La sfida più grande per EthosEnergy era progettare un trasformatore da 295 MVA con lo stesso ingombro del trasformatore esistente da 270 MVA. Il progetto del commutatore trifase a stella on-load ha permesso a EthosEnergy di ridurre l'ingombro del trasformatore di sei metri quadrati.

Ciò ha portato ad ottimizzare il design del trasformatore per renderlo il più compatto possibile, pur rispettando tutti i parametri chiave ed accogliendo la potenza potenziata. Era indispensabile che anche i componenti chiave, come il commutatore, occupassero uno spazio minimo pur soddisfacendo le specifiche richieste.

Un'altra sfida sono stati i tempi di consegna. La prima unità del commutatore on-load è stata spedita al cliente in tempi record.

Customer Highlights

"Hitachi Energy è il nostro partner commerciale di fiducia. Per questo progetto, abbiamo deciso di ordinare il commutatore on-load di Hitachi Energy grazie alla sua elevata qualità tecnica e ai brevi tempi di consegna. Il componente ordinato è stato realizzato con grande attenzione all'alta qualità in modo professionale, secondo gli standard e le norme di qualità richiesti", ha dichiarato Rafał Maniara, Direttore Sviluppo Tecnico e Commerciale di EthosEnergy.

La soluzione

Per ottimizzare lo spazio e mantenere le dimensioni richieste, la soluzione più adatta è stata quella di utilizzare UN commutatore trifase a stella. L'utilizzo di tre commutatori monofase e di un booster aggiuntivo avrebbe comportato un vantaggio economico per EthosEnergy.

Il commutatore on-load di Hitachi Energy ha permesso di ridurre al minimo le dimensioni del trasformatore, consentendo al nuovo trasformatore di adattarsi con precisione alla cella di trasformazione esistente. Anche questa soluzione è stata economicamente vantaggiosa per EthosEnergy.

L'impatto

Il trasformatore entrerà in servizio a partire dal giugno 2022, dando un contributo positivo all'azienda grazie all'ottimizzazione dell'intero trasformatore. La minore quantità di olio e di acciaio dei serbatoi utilizzati per produrre questo trasformatore ha permesso di risparmiare sui costi e di realizzare un design più sostenibile.

Il funzionamento di un'unità di potenza più grande, supportata da un trasformatore di EthosEnergy ed equipaggiata con i commutatori on-load di Hitachi Energy, fornirà un'alimentazione affidabile agli abitanti della Polonia meridionale.

T-Sync™ tap-changer video