Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

La decarbonizzazione della rete è una sfida enorme che il settore deve affrontare. È un grande compito per chiunque intraprendere, con così tante domande travolgenti: da dove iniziamo? Il mercato dispone anche delle soluzioni oggi per raggiungere obiettivi ambiziosi a livello globale in tempo?

Può essere un argomento scoraggiante di cui parlare, ma la buona notizia è che Christian Cingolani è qui per salvare la giornata! In qualità di responsabile marketing e vendite per la regione europea di Hitachi Energy, sa tutto ciò che c’è da sapere sul percorso di decarbonizzazione del settore energetico.

Suddivide le aree essenziali di questo viaggio che devono essere valutate come l’impronta complessiva del prodotto (non solo le emissioni di carbonio!). Christian offre inoltre informazioni approfondite su come le alternative prive di SF6 come EconiQTM stanno rivoluzionando le tecnologie ad alta tensione per il futuro. Fai clic su Play per saperne di più!

🎙️Ascolta con: Apple, Spotify, Amazon

Christian Cingolani
Marketing & Sales Manager, Europe, High Voltage Products business unit, Hitachi Energy

Meet Christian Cingolani. He is the Marketing & Sales Manager for Europe in the High Voltage Products business unit at Hitachi Energy.

Christian has been with Hitachi Energy for an impressive 25+ years. One of the best reasons he enjoys the work that he does is the vibrant energy and diversity that’s present in the organization. He also feels very passionate about sustainability and the ongoing energy transition.

As an engineer working in sales, Christian is very analytic, a collaborative team player, and motivated by competition and KPIs.