Il viaggio dell’elettricità  

Segui con noi l’avventuroso viaggio dell’elettricità, con pillole di formazione per la prossima generazione di appassionati dell’energia!

In questa serie animata il nostro guru dell’elettricità, Electron, guida alcuni adolescenti curiosi in un viaggio immersivo nel mondo dell’energia sostenibile.

Electron ha incontrato oltre un miliardo di persone!

0M

visualizzazioni del video

00,5 BN

impressioni

00,6 milioni

Mi piace e condivisioni

Nuova stagione

Il viaggio dell’elettricità continua

EPISODIO 1

In viaggio con Electron

Electron mostra a Khaya come utilizzare i mezzi pubblici non solo fa risparmiare energia rispetto ai mezzi privati, ma l’efficienza energetica aumenta ancor di più quando sono alimentati da elettricità rinnovabile!

EPISODIO 3

Mantienilo freddo

I consigli di Electron a Darshan per cucinare in modo più ecologico e con più efficienza energetica!

EPISODIO 2

Guardiani della rete unitevi

Quando si verifica un evento meteorologico estremo, Electron ed Elise incontrano gli eroici ingegneri che lavorano dietro le quinte per tenerci al sicuro.

EPISODIO 4

Cacciatori di fantasmi

Yuta scopre che lasciare i dispositivi accesi è un invito a ospiti indesiderati: Elettricità fantasma! Spegnere i dispositivi aiuta a risparmiare elettricità e a cacciare i fantasmi!

STAGIONE 1

Il viaggio dell’elettricità

EPISODIO 1

Cos’è l’elettricità?

Electron trasporta Tahil, accanito gamer, nel mondo dell’elettricità, dopo che ha causato un’interruzione di corrente. Tahil imparerà a giocare in sicurezza nel mondo dell’elettricità e a riprendere il suo gioco?

EPISODIO 3

La transizione energetica

Electron sfida Oway, determinata problem-solver, a risolvere il problema della transizione energetica. Ma riuscirà l’adolescente a destreggiarsi nel complesso labirinto e a trovare le soluzioni per creare un futuro energetico più sostenibile?

EPISODIO 2

Come viaggia l’elettricità?

Quando il monopattino elettrico di Jesse si scarica, Electron la porta in viaggio a bordo dell’Electroloop, per scoprire come si muove l’elettricità. Riuscirà Jesse a sfruttare le nuove conoscenze per raggiungere la sua destinazione?            

EPISODIO 4

Il futuro elettrico

Electron invita Emma a vedere il futuro dell’energia elettrica, un mondo futuristico alimentato da energia elettrica rinnovabile. Quali tecnologie scoprirà Emma durante i suoi viaggi?

Colmare il divario nell’alfabetizzazione energetica garantirà un futuro energetico più inclusivo e sostenibile. Il nostro obiettivo è stimolare la curiosità, accendere la passione e illuminare il percorso verso un futuro energetico sostenibile per la prossima generazione.

Gerhard Salge, CTO

Plasma il futuro dell’energia sostenibile: scopri i programmi per i giovani talenti di Hitachi Energy Early

Vieni da noi e lavora con uno scopo fin dall’inizio