SF₆-free EconiQ™ circuit breakers

Hitachi Energy's EconiQTM technology contributes to Fingrid’s environmental goals

Features | Zurich, Switzerland | 28.03.2022 | 2 min read

Fingrid fa un altro passo per eliminare gradualmente l'esafluoruro di zolfo (SF₆) dalle sue apparecchiature ad alta tensione. EconiQ Live Tank Breaker - LTA per 145 kilovolt (kV) da installare nella sottostazione di Heinola in Finlandia aiuterà a fare proprio questo.

L'operatore di rete nazionale finlandese, Fingrid, prevede di fermare l'uso del gas SF6 nelle sue nuove sottostazioni GIS (gas-insulated switchgear) da 110 kV entro il 2025 e sta facendo passi avanti verso la decarbonizzazione delle installazioni di interruttori esterni. Uno di questi progetti inizia quest'anno nella città di Heinola, con la ristrutturazione di una sottostazione vecchia di 46 anni. Il progetto sarà caratterizzato dall'interruttore Hitachi Energy EconiQ Live Tank Breaker - LTA che non contiene SF6 per migliorare l'affidabilità della fornitura di elettricità e consentire l'espansione della rete nella regione.

"Per noi di Fingrid è molto importante che gli interruttori EconiQ LTA non contengano SF6, ma abbiano le stesse caratteristiche di funzionamento e il 100% di affidabilità degli interruttori SF6. L'opzione di interruttori senza SF6 di Hitachi Energy ha soddisfatto i requisiti di Fingrid, che ci ha portato a cercare esperienza nelle installazioni di interruttori all'aperto come Heinola con la nuova tecnologia", afferma Joonas Hurtta, Project Manager di Fingrid.

EconiQ LTA è identico per dimensioni, potere d'interruzione e potenza rispetto agli interruttori SF6 convenzionali. Può essere utilizzato anche in ambienti con temperature di 50 gradi Celsius sotto lo zero.

Per decenni, l'SF6 è stato utilizzato nell'industria elettrica grazie alle sue eccellenti proprietà di isolamento e di interruzione della corrente. Tuttavia, ha un alto potenziale di riscaldamento globale (GWP) e richiede una gestione attenta. Hitachi Energy sta continuamente riducendo l'uso dell'SF6, migliorando la gestione del suo ciclo di vita e accelerando lo sviluppo di prodotti eco-efficienti.

"L'eco-efficiente EconiQ™ LTA fa parte del portafoglio EconiQ di Hitachi Energy, in cui prodotti, servizi e soluzioni hanno dimostrato di offrire prestazioni ambientali eccezionali. Abbiamo quasi 200 installazioni di EconiQ LTA per i nostri clienti in tutto il mondo", afferma Andreas Brautsch, responsabile del Global Product Group Switchgear di Hitachi Energy.

 

La nuova sottostazione di Heinola sarà operativa nell'autunno 2023.

 

EconiQ LTA per 145 kV utilizza anidride carbonica (CO2) e ossigeno (O2) come miscela di gas d'isolamento al posto del tradizionale SF6. Come parte della roadmap per EconiQ rilasciata l'anno scorso, il portafoglio ad alta tensione di EconiQ elimina l'SF6 con soluzioni scalabili per la più bassa impronta di carbonio.

 

Hitachi Energy ha posto la sostenibilità al centro del suo scopo e sta promuovendo un futuro energetico sostenibile per tutti.

Tutte le news