Hitachi Energy, leader mondiale nella tecnologia e nel mercato delle reti elettriche, ha annunciato oggi di aver ottenuto un ordine da Suzano, il principale produttore mondiale di pasta di eucalipto ed uno dei maggiori produttori di carta dell'America Latina, per progettare e fornire una soluzione completa di connessione alla rete per il nuovo stabilimento di pasta di legno della società in Brasile.
Il nuovo stabilimento di Suzano sarà la più grande fabbrica di cellulosa di eucalipto a linea singola del mondo e il primo impianto di produzione di cellulosa del Brasile ad essere libero dai combustibili fossili quando sarà completato nella seconda metà del 2024. Avrà una capacità di produzione annuale di 2,5 milioni di tonnellate e aumenterà la produzione di Suzano del 20%. Circa la metà dell'elettricità generata sarà trasferita alla rete elettrica nazionale, abbastanza per rifornire circa 2,3 milioni di persone per un mese.
Le due aziende hanno lavorato a stretto contatto per soluzioni di rete per la flotta di mulini di Suzano negli ultimi 20 anni. In questo spirito di collaborazione e co-creazione, Hitachi Energy ha contribuito con le sue tecnologie pionieristiche e le sue capacità uniche di integrazione dei sistemi, le competenze ingegneristiche e la vasta esperienza dei requisiti del codice di rete locale. Ciò consente a Hitachi Energy di progettare e fornire soluzioni complete con eccezionali livelli di affidabilità, che sono fondamentali per questi tipi di applicazioni.
"Siamo onorati e lieti di lavorare di nuovo con Suzano su questo progetto storico che stabilisce un nuovo punto di riferimento nella produzione sostenibile di pasta di legno e condivide la sua elettricità senza emissioni con la società in generale", ha dichiarato Niklas Persson, direttore generale della divisione Grid Integration di Hitachi Energy. "Questo è un altro esempio di come le nostre soluzioni stanno facendo progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro".
"La costruzione della nuova fabbrica è il più grande investimento nella storia di Suzano, quindi è fondamentale che la connessione alla rete attraverso la quale generiamo entrate aggiuntive dal nostro surplus di energia operi a livelli eccezionali di affidabilità e disponibilità", ha detto Mauricio Miranda, direttore tecnico di Suzano. "Abbiamo scelto Hitachi Energy come nostro partner tecnologico sulla base di oltre 20 anni di collaborazione di successo e di fornitura costante di soluzioni innovative e affidabili e di un'eccezionale esecuzione dei progetti".
Hitachi Energy fornirà una soluzione all'avanguardia per la connessione alla rete che consentirà di trasferire l'energia rinnovabile in eccesso in modo affidabile e sicuro nella rete elettrica nazionale. L'ingombro compatto della soluzione si basa su un avanzato quadro isolato in gas e offre prestazioni eccellenti in termini di efficienza e disponibilità, riducendo al minimo il costo totale del ciclo di vita e l'impronta di CO2.
Per garantire l'affidabilità e la disponibilità, gli elementi chiave della connessione alla rete, come i trasformatori, saranno dotati dei sistemi di monitoraggio digitale di Hitachi Energy per fornire dati in tempo reale e informazioni sulle prestazioni e consentire la manutenzione predittiva. Hitachi Energy fornirà una soluzione completa per tutta la catena del valore, dagli studi di sistema e dalla conformità al codice di rete alla progettazione e all'ingegneria, alla fornitura, all'installazione e alla messa in servizio.
Hitachi Energy è il principale fornitore mondiale di connessioni di rete e soluzioni per la qualità dell'alimentazione, con una base installata di oltre 10.000 progetti in tutto il mondo, oltre 800 dei quali collegano fonti di energia rinnovabile alla rete.