Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 21-12-2022

3 min read

Hitachi Energy e Linxon sostengono National Grid nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità grazie alla pionieristica tecnologia dei quadri isolati in gas da 420 kV senza SF6

Rafforzare l'infrastruttura elettrica chiave di Londra riducendo l'impronta di carbonio

Hitachi Energy e Linxon collaborano per rafforzare i London Power Tunnels (LPT), un progetto chiave di infrastruttura elettrica che garantirà una fornitura affidabile e pulita di elettricità alla capitale inglese. Per supportare National Grid nell'accelerazione dei suoi obiettivi net zero, Hitachi Energy fornirà quadri elettrici isolati in gas (GIS) e linee isolate in gas (GIL) EconiQ™ da 420 kV che non contengono esafluoruro di zolfo (SF6).

In qualità di una delle più grandi società di trasmissione e distribuzione di proprietà degli investitori al mondo, National Grid ha l'ambizione di eliminare tutto l'SF6 dal suo parco macchine entro il 2050. Nel 2020 ha avviato il progetto TPL, che prevede la sostituzione dei cavi elettrici ad alta tensione ormai obsoleti e l'espansione della capacità della rete per soddisfare la crescente domanda di elettricità. Considerato uno dei più grandi progetti ingegneristici della città dagli anni '60, il TPL si estenderà per 32,5 chilometri attraverso tunnel sotterranei nel sud di Londra.

Linxon sta costruendo la sottostazione di Bengeworth Road per National Grid per sviluppare l'infrastruttura del TPL. Per supportare National Grid nella transizione verso soluzioni prive di SF6, Hitachi Energy fornirà 7 baie del suo EconiQ 420 kV GIS per consentire la trasmissione di elettricità su lunghe distanze eliminando l'SF6, oltre all'EconiQ 420 kV GIL. Il portafoglio EconiQ per l'alta tensione è affidabile al 100% come le soluzioni convenzionali basate sull'SF6. L'inizio dell'installazione è previsto per il 2023.

"Siamo lieti che la sottostazione di Bengeworth Road, nel cuore delle gallerie elettriche di Londra, sarà priva di SF6", ha dichiarato Onur Aydemir, direttore del progetto National Grid per le gallerie elettriche di Londra. "Questo progetto energetico fondamentale garantirà un approvvigionamento energetico sicuro alla capitale e, grazie all'utilizzo di tecnologie sostenibili, stiamo riducendo al minimo l'impatto ambientale delle nostre operazioni per sostenere la transizione verso il Net Zero".

"Dopo il successo della collaborazione con National Grid per la prima sostituzione al mondo di SF6 nelle apparecchiature ad alta tensione esistenti e il progetto vincente di Richborough, nel Regno Unito, siamo orgogliosi di supportare nuovamente National Grid nella sua transizione verso soluzioni prive di SF6", ha dichiarato Markus Heimbach, amministratore delegato del settore Prodotti ad alta tensione di Hitachi Energy. "L'EconiQ GIS si basa sul nostro rivoluzionario interruttore da 420 kV senza SF6, che dimostra l'affidabilità e la scalabilità della tecnologia per la più bassa impronta di carbonio".

"Linxon sta costruendo l'infrastruttura per alimentare il mondo con energia a zero emissioni. Grazie alla forte collaborazione con Hitachi Energy, Linxon è in grado di fornire la soluzione pionieristica EconiQ SF6-free di Hitachi Energy per la sottostazione di Bengeworth, aiutando il nostro cliente a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità", ha dichiarato Stefan Reisacher, CEO di Linxon.

EconiQ è il portafoglio eco-efficiente di Hitachi Energy per la sostenibilità, in cui i prodotti, i servizi e le soluzioni sono in grado di fornire prestazioni ambientali eccezionali. Hitachi Energy ha posto la sostenibilità al centro dei suoi obiettivi e sta promuovendo un futuro energetico sostenibile per tutti.

Hitachi Energy Ltd.


Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 40.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari. 
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Hitachi

Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.

Su Linxon

Linxon ha iniziato la sua attività il 1° settembre 2018, realizzando progetti di sottostazioni chiavi in mano elettriche a corrente alternata per la generazione di energia rinnovabile e convenzionale, la trasmissione di energia e le soluzioni di trasporto. Le sottostazioni consentono una trasmissione e una distribuzione efficiente e affidabile dell'elettricità. All'interno della sottostazione, i quadri elettrici controllano e proteggono la rete da interruzioni di corrente e facilitano una fornitura affidabile di elettricità.  https://linxon.com/

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy