Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Press Release Dubai, United Arab Emirates 21-02-2023

5 min read

Hitachi Energy fornirà la prima infrastruttura di ricarica degli Emirati Arabi Uniti per le flotte di camion elettrici

La flotta Grid-eMotion® a ricarica rapida aiuterà il paese a progredire verso l'obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050

Hitachi Energy, leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti, si è aggiudicata un ordine da Admiral Global DMCC, fornitore di soluzioni energetiche e di mobilità elettrica per le industrie con sede a Dubai, per la fornitura della prima infrastruttura di ricarica per flotte di camion elettrici negli Emirati Arabi Uniti (EAU).

La soluzione di ricarica rapida scalabile e grid-to-plug consentirà alle flotte di autocarri commerciali della categoria "middle-mile" di ricaricarsi simultaneamente in un unico luogo. L'infrastruttura di ricarica, che dovrebbe essere operativa entro la fine del 2023, sarà utilizzata da più operatori di flotte che noleggiano autocarri elettrici dal Gruppo Mohamed Hareb Al Otaiba, una delle principali entità degli Emirati Arabi Uniti nel settore dei trasporti e delle soluzioni di mobilità. In precedenza, negli Emirati Arabi Uniti erano disponibili solo caricatori autonomi, che ricaricavano uno o due veicoli alla volta.  

"Siamo lieti di aiutare gli Emirati Arabi Uniti a compiere un ulteriore passo avanti verso un futuro di trasporto sostenibile, fornendo la prima infrastruttura di ricarica per flotte di autocarri elettrici della regione", ha dichiarato Niklas Persson, amministratore delegato della divisione Grid Integration di Hitachi Energy. "La nostra innovativa infrastruttura Grid-eMotion Fleet consentirà agli operatori delle flotte di passare dal diesel ai camion elettrici a lungo raggio e a basse emissioni di carbonio".

Grid-eMotion Fleet offre una gamma unica di vantaggi per gli operatori di flotte di camion o autobus. Questa soluzione grid-to-plug, conforme al codice di rete e di minimo ingombro, fornisce una ricarica rapida per massimizzare l'uso di ciascun veicolo. Può essere installata in centri logistici nuovi ed esistenti e può essere scalata in modo flessibile man mano che la flotta diventa più grande e più ecologica. Grid-eMotion Fleet offre un'infrastruttura di ricarica senza soluzione di continuità che comprende una connessione alla rete robusta e compatta e più punti di ricarica, rendendola una soluzione adatta agli autocarri pesanti che richiedono una ricarica ad alta potenza.

"Il nostro rapporto di lunga data con Admiral Global DMCC testimonia il nostro impegno a lavorare a stretto contatto con i nostri clienti per rispondere alle loro esigenze specifiche e fornire soluzioni innovative che promuovano un futuro sostenibile e a zero emissioni", ha dichiarato il Dr. Mostafa AlGuezeri, Amministratore delegato di Hitachi Energy per gli Emirati Arabi Uniti, il Golfo, il Vicino Oriente e il Pakistan. "In vista della COP28 a Dubai, rimaniamo impegnati a sostenere la comunità globale nei suoi sforzi per combattere il cambiamento climatico e raggiungere un futuro a zero emissioni. Ci impegniamo ad avere un impatto positivo sulle generazioni di oggi e su quelle future".

La domanda globale di camion elettrici è in rapida crescita, soprattutto tra le aziende che gestiscono grandi flotte di veicoli per le consegne a medio e ultimo chilometro. Una tecnologia abilitante per la transizione verso camion elettrici più puliti è stata rapida, efficiente ed economica, con la costruzione di infrastrutture di ricarica per più veicoli, presso i depositi delle flotte e gli hub di consegna.

"Grid-eMotion Fleet di Hitachi Energy supporterà i partner dell'azienda con soluzioni collaudate di infrastrutture di ricarica grid-to-plug che incoraggeranno l'uso di energia più pulita nei trasporti a emissioni zero. La piattaforma di soluzioni aggiungerà valore al portafoglio di soluzioni per veicoli elettrici di Admiral Energy, ampliando la portata del progresso della sostenibilità nel settore dei trasporti negli Emirati Arabi Uniti, nei mercati regionali e globali", ha dichiarato Venkat P, amministratore delegato di Admiral Global DMCC.

Gli Emirati Arabi Uniti mirano a raggiungere l'azzeramento delle emissioni entro il 2050, in linea con l'Accordo di Parigi. Il trasporto sostenibile è un elemento chiave di questa ambizione, che comprende investimenti in sistemi di trasporto di massa elettrici e la promozione dell'adozione diffusa di auto e camion elettrici. A novembre, gli Emirati Arabi Uniti sottolineeranno le loro ambizioni per un mondo a zero emissioni ospitando la 28a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) a Dubai..

Note per l'editore

Il portafoglio Grid-eMotion comprende due soluzioni uniche e innovative, Fleet e Flash, che offrono una maggiore disponibilità e affidabilità rispetto alle soluzioni convenzionali.

Grid-eMotion Flash è una soluzione di ricarica rapida unica nel suo genere che utilizza la massima potenza in ingresso per ricaricare gli autobus in pochi secondi alle fermate selezionate lungo il percorso. Allo stesso tempo, i passeggeri salgono e scendono dal veicolo.  

Grid-eMotion Fleet è una soluzione di ricarica centralizzata basata su topologie modulari di convertitori CC ad alta potenza. Il collaudato sistema centralizzato da 1 MW, basato su convertitori di ricarica modulari da 100 kW, può essere progettato per fornire la ricarica secondo l'interfaccia Megawatt Charging System (MCS), di recente sviluppo.

Flash e Fleet sono dotati di piattaforme digitali di ricarica intelligente configurabili che possono essere integrate in un parco veicoli più ampio e in sistemi di gestione dell'energia. Altre offerte di Hitachi Energy per i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici includono le soluzioni di gestione e ottimizzazione dell'energia e-mesh™ e le soluzioni Lumada APM, EAM e FSM per aiutare gli operatori del trasporto a prendere decisioni informate che massimizzino i tempi di attività e migliorino l'efficienza.

Hitachi Energy ha ottenuto ordini da clienti e partner di tutto il mondo per il suo portafoglio di ricarica Flash e Fleet, segno che Grid-eMotion sta cambiando il panorama della mobilità elettrica per autobus e veicoli commerciali elettrici.

Hitachi Energy Ltd.


Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 40.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari. 
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Hitachi

Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.

Contatti

Shubhadha Sujith
Shubhadha Sujith

Head of Communications,

Middle East and Africa, South America and South Korea