Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 20-09-2022

4 min read

Hitachi Energy abilita e supporta la trasmissione di elettricità rinnovabile tra Canada e New York

HVDC technology from Hitachi Energy

Il sistema di trasmissione HVDC Light® trasferirà energia rinnovabile per un milione di abitazioni di New York e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici dello Stato.

Hitachi Energy, leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti, ha annunciato oggi di essere stata selezionata da Transmission Developers Inc., una società di portafoglio di Blackstone specializzata nello sviluppo di energia rinnovabile, per la fornitura di una stazione di conversione ad alta tensione in corrente continua (HVDC) che costituisce una parte fondamentale della soluzione di trasmissione per l'interconnessione HVDC Champlain Hudson Power Express (CHPE) tra il Québec, in Canada, e l'area metropolitana di New York, negli Stati Uniti.

Il collegamento consentirà la fornitura di energia idroelettrica pulita e rinnovabile tra il Canada e New York, contribuendo al Climate Leadership and Community Protection Act (CLCPA) di New York, che mira a far sì che lo Stato sia alimentato dal 70% di energia rinnovabile entro il 2030.1 Si prevede che il CHPE riduca le emissioni di CO2 di una media di 3,9 milioni di tonnellate metriche all'anno, equivalenti alla rimozione del 44% dei veicoli passeggeri dalla città di New York.2

Grazie alla tecnologia HVDC Light® di Hitachi Energy, il CHPE trasferirà fino a 1.250 megawatt di elettricità, sufficienti per alimentare 1 milione di famiglie di New York. Il collegamento trasmetterà in modo efficiente l'elettricità per oltre 600 chilometri (372 miglia) nel sottosuolo da Hertel, in Canada, attraverso il lago Champlain e il fiume Hudson, fino a una stazione di conversione HVDC ad Astoria, nel Queens1.

"I sistemi HVDC hanno un enorme potenziale per portare grandi quantità di elettricità direttamente nelle città, il che è essenziale per garantire un'alimentazione sostenibile e conveniente oggi e in futuro", ha dichiarato Niklas Persson, amministratore delegato del settore Grid Integration di Hitachi Energy. "Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo cruciale in questo importante investimento nella transizione del Nord America verso le energie rinnovabili e la neutralità delle emissioni di carbonio".

"La tecnologia HVDC di Hitachi Energy, leader di mercato, garantirà una trasmissione efficiente e affidabile dell'energia rinnovabile per oltre 1 milione di case di New York e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici dello Stato", ha dichiarato Donald Jessome, CEO di Transmission Developers. "Siamo impazienti di iniziare le attività di costruzione nel corso dell'anno e di fornire ai cittadini di New York un'abbondante quantità di energia pulita e rinnovabile".

Il fabbisogno di energia elettrica nelle città è in aumento, soprattutto nelle aree densamente popolate dove il terreno è già scarso, e possono sorgere difficoltà quando è necessario garantire nuovi diritti di passaggio per le linee di trasmissione tradizionali. La tecnologia HVDC consente di fornire grandi quantità di elettricità di alta qualità dove è più necessaria, con un controllo completo e un ingombro molto ridotto, utilizzando cavi sotterranei o subacquei non visibili.

L'intero sistema CHPE, di cui le stazioni di conversione HVDC sono la tecnologia abilitante, dovrebbe creare più di 1.400 posti di lavoro durante la costruzione e, durante i primi 30 anni di funzionamento, fornire quasi 50 miliardi di dollari di benefici economici allo Stato di New York.1

Per il sito di New York, Hitachi Energy fornirà la stazione di conversione HVDC Light, che convertirà la corrente continua proveniente dal Canada in corrente alternata e la renderà disponibile per la rete elettrica di New York.

Kiewit, una delle più grandi e rispettate società di ingegneria e costruzione del Nord America, sarà responsabile delle opere civili della stazione di conversione di New York. La collaborazione con Kiewit combinerà le competenze chiave delle due società per fornire una soluzione di prim'ordine.

Note per gli editori:

La soluzione HVDC di Hitachi Energy combina competenze leader a livello mondiale nelle valvole dei convertitori HVDC, nella piattaforma di controllo digitale MACH™3, nei trasformatori di potenza dei convertitori e nelle apparecchiature di commutazione ad alta tensione, nonché negli studi di sistema, nella progettazione e nell'ingegneria, nella fornitura, nella supervisione dell'installazione e nella messa in servizio.

HVDC Light® è una tecnologia di convertitori a sorgente di tensione sviluppata da Hitachi Energy. È la tecnologia preferita per molte applicazioni di rete, tra cui l'interconnessione di paesi, l'integrazione di fonti rinnovabili e le connessioni "power-from-shore" a impianti di produzione offshore. Le caratteristiche che contraddistinguono l'HVDC Light sono stazioni di conversione eccezionalmente compatte e perdite elettriche eccezionalmente basse.

Hitachi Energy è stata pioniera della tecnologia HVDC commerciale quasi 70 anni fa e ha realizzato più della metà dei progetti HVDC del mondo.

Hitachi Energy Ltd.


Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 38.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari. 
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Hitachi

Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.

Contatti Media

Media Relations

Hitachi Energy