Choose your region and language

Go

Menu

Hitachi ABB Power Grids hjælper med at sætte en ny milepæl for solenergi i Polen

Press Release | Zurich, Switzerland | 25.05.2021 | 3 min read

Grid Integration teknologi vil forbinde landets største og første tilskudsfrie solcelleanlæg til det nationale net.

Hitachi ABB Power Grids Ltd. har i dag annonceret, at de har vundet en ordre fra  det polske baserede byggefirma, Windtel, om at levere en højspændingselnetforbindelse til Witnica Solar Park på 65 megawatt (MW) i det nordlige Polen.

Witnica vil være langt den største solcelleanlæg i landet, med kapacitet til at forsyne omkring 22.500 polske hjem med ren, emissionsfri energi. Det vil også være det første solkraftværk i Polen, der opererer uden statsstøtte og opnår den afgørende milepæl for at producere kraft til lige eller lavere omkostninger end termiske kraftværker, kendt som elnetparitet.

Polen gennemgår en enorm vækst i solenergikapacitet fra 486 MW i 2018 til 3.900 MW i 2020, en stigning på otte gange på kun to år. Som resultat forventes landet at nå sit 2030-mål på 7.900 MW solenergi fem år før planen. Dette vil være en anden vigtig milepæl i et land, hvis energimix historisk set er afhængig af kul.1

”Vi er glade for at have vundet denne skelsættende ordre i Polens hastige omstilling til vedvarende energi,” siger Niklas Persson, administrerende direktør for Hitachi ABB Power Grids’ Grid Integration forretning. "Vores elnetintegrationsløsninger sikrer, at den strøm, der genereres af variable energikilder som solenergi, overføres sikkert og pålideligt til elnettet, selv i skiftende vejr når produktionen kan stige eller falde hurtigt."

”Dette projekt er en stor succes  blot i form af dets størrelse og omfang,” siger Benedikt Ortmann, global direktør for solprojekter hos BayWa r.e., en førende global virksomhed inden for vedvarende energi og ejer-operatør af Witnica Solar Park. "Vi har vist, at med den rigtige investering og ekspertise kan elnetkapacitet og forbindelsesproblemer løses - hvilket bringer grøn energi og elnetparitet til Polen."

Hitachi ABB Power Grids-løsningen er en komplet 110 kilovolt luftisoleret netforbindelse, designet til hurtig installation og integration af solparken med det lokale distributionselnet. Hitachi ABB Power Grids blev valgt for sin ekspertise og lange resultatliste i forbindelse med tilslutning af vedvarende energianlæg til transmissionssystemet i overensstemmelse med nationale elnetregler.

Hitachi ABB Power Grids har en stor installeret base af elnetintegrations- og strømkvalitetsløsninger, der globalt integrerer omkring 2 gigawatt solgenerering om året. Alene i Polen har Hitachi ABB Power Grids leveret elnetintegrationsløsninger til 21 sol- og vedvarende energianlæg, der genererer 800 MW emissionsfri energi til at drive 277.000 polske husstande.

1 Kilde: solceller i Polen 2020 resumé af IEO

Bemærkninger til redaktøren:

Hitachi ABB Power Grids 'leveringsomfang inkluderer transformerstationsdesign, engineering, installation og idriftsættelse. Understationen består af mange højspændingsprodukter fremstillet af Hitachi ABB Power Grids-virksomheder. Disse inkluderer afbrydere og kombinerede (strømspænding) transformere for at øge understationens effektivitet og sikre dens sikkerhed; og RTU560 fjernterminalenheder, der forbinder understationskomponenter med solparkens kontrolsystem for at give uvurderlige driftsdata i realtid. 

About Hitachi Energy

 

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.

Contacts

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy