Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

A Oportunidade:

Realizar estudos de viabilidade para novos investimentos, cronoanálise, lean manufacturing, entre outras atividades técnicas, buscando otimizar os métodos, processos e equipamentos de montagem da organização de produção, a fim de minimizar custos de fabricação e atender as estratégias de negócios relacionadas à Qualidade, Eficiência, Custos e Segurança.

Como você causará impacto:

  • Definir a sequência de fase de trabalho de um novo processo de produção para atingir o custo do produto e o orçamento de investimento do equipamento, mediante estudos de tempo de ciclo, oportunidades de desempenho do equipamento, materiais e componentes em suporte as metas de produção.

  • Identificar, recomendar e implementar oportunidades e projetos de melhoria com a metodologia Lean Manufacturing, buscando aderência aos prazos, qualidade e requisitos de custo relativo ao processo produtivo, elaborando e disponibilizando procedimentos e padrões técnicos para a produção.

  • Levantar informações e verificar a conformidade do processo de produção,  com os objetivos do projeto (atuais e novos) por meio de iniciativas e estudos técnicos, aprovando desenhos para os processos desenvolvidos internamente ou externamente e executando testes finais em relação aos mesmos.

  • Participar das atividades de apoio à Produção, discutindo os assuntos da área com a equipe, para esclarecer dúvidas técnicas, especificar materiais, equipamentos.

  • Avaliar e pesquisar novas tecnologias de processo para melhorar a produtividade, a qualidade e a redução de custos, definindo e liderando as atividades de teste, os critérios de aprovação e as opções de fornecedores externos.

  • Efetuar pesquisas , análises e estudo de viabilidade para novos investimentos, identificando necessidades nos processos, ou conforme demanda em função de resultados de indicadores e repetitividade de falhas relatadas pelas áreas envolvidas.

  • Acompanhar o plano de manutenção e liberação dos equipamentos para a fábrica.

  • Elaborar plano de contingência para os processos e equipamentos, mitigando impactos de atrasos devido as paradas produtivas.

  • Identificar e controlar os ativos da fábrica, bem como toda sua documentação.

  • Suportar a coordenação da área em projetos estratégicos da área bem como consolidadar dados de produção para justificar investimentos. Atuar ativamente em projetos de melhoria contínua em conjunto com áreas correlatas.

  • Suportar a coordenação da área quanto ao desenvolvimento de engenheiros pleno e junior da área. Suportar tecnicamente todo o time de engenharia insdustrial em melhorias de processos, atividades de Kaizen e atualização de preceitos.

  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos:

  • Formação Superior completa em Engenharia, preferencialmente Mecânica, Elétrica ou áreas afins.

  • Inglês avançado.

  • Conhecimento em processo de produção de Transformadores de Potência, conhecimento em sistemas de Vacuo, Conhecimento em Materiais de engenharia aplicados na fabricacão de transformadores.

  • Conhecimento em Desenho Técnico Mecânico, Cronoanálise / Tempos e Métodos.

  • Conhecimentos de Ferramentas da Qualidade, Lean Manufacturing (L6S - Green Belt).

  • Excel Avançado, MS Power Point, SAP

  • AutoCAD e Desenho 3D (CREO).

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-11-04
Numero di riferimento R0109919

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!